- 通过支持边缘计算帮助客户满足新的数据增长需求
- 标准化架构可支持在任何地点便捷部署
- 将电源、制冷和安全设备集中在单个机柜中,并提供简化管理
中国北京,2017年1月18日——近日,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在拉斯维加斯举办的Gartner数据中心基础设施和运营管理会议上,宣布已与惠普公司(HPE)就HPE微数据中心达成合作。该协同设计的融合基础设施解决方案将可以在一个独立且易于部署的机柜中,提供端到端的IT基础架构、网络、存储和管理系统,这是分布式IT环境的理想选择。
施耐德电气利用可容纳UPS、配电、制冷和监控等设备以及HPE存储、网络和计算的解决方案的集成机柜SmartBunker FX™,来创建HPE微数据中心。这是一个适用于边缘环境的定制化设计和集成的架构。该设计整合施耐德电气的工程和HPE咨询专业知识创造了优化运营的解决方案,帮助客户减少延迟并快速添加容量,并可受益于安全且易于管理的远程数据中心环境。
施耐德电气IT事业部首席技术官Kevin Brown表示:“物联网和连接设备的增长带来的激增数据量,对数据中心市场和支持数据中心市场所需的技术产生了变革性影响。随着其对数据中心性能和业务的影响越来越大,边缘计算依靠其减少延迟、满足物联网处理需求、提供更高的可用性和可靠性方面的优势,已经成为一个强有力的解决方案。微数据中心为边缘部署提供了一套完整的解决方案,包括所有必要的IT和计算组件,从而可以满足新的数据增长需求并提供连接需求。”
软件定义的HPE微数据中心利用支持云的HPE Converged Systems、Hyper Converged以及物联网HPE Edgeline解决方案。该增强型解决方案内置在施耐德电气SmartBunker FX中,尺寸在23U和42U之间,将IT与1N、2N电源和制冷、环境和安全监控结合在同一交付平台中。SmartBunker FX具有针对IT和物理基础架构组件的完整的远程管理功能,可为缺少专用IT空间或需要额外级别的物理保护或安全性的地方提供数据中心级的可用性与可靠性。
在自定义配置中,HPE微数据中心的物理功能包括:
- 电源:Symmetra UPS具有远程管理和5分钟运行时间,允许安全的远程关机。
- 制冷:具有监视、控制和显示功能的独立行级主动式DX制冷。
- 监控:StruxureWare™数据中心软件,可用于远程管理和对温度、功率、机柜访问、火灾和录像的实时远程监控。
- 安保:多点、180度锁安全门,NetBotz™机架访问控制和环境监控设备。
- 安全:防火重型钢结构,具有隔热墙、隔音和密封电缆入口。
施耐德电气和HPE通过协作共同开发的这套独一无二的、相互排他的硬件和软件定义的配置提供了更大的可扩展性和灵活性的优化解决方案,从而满足云端及混合IT环境的未来新需求。
HPE数据中心咨询副总裁Rick Einhorn说:“成功的IT与设施合作伙伴关系是实现边缘计算的核心。我们与施耐德电气正在为提供了真正符合软件定义的数据中心而共同努力,并且在为企业提供所需解决方案的方面已经获得一定成果。”
通过HPE和相关渠道合作伙伴,HPE微数据中心即将在全球范围内投放使用,其定价因客户配置而异。更多详情请访问HPE微数据中心网站。
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com