- 可助力客户实现无尽高效的最新三相电源保护解决方案
- 创新的四电平逆变技术提升可靠性并提高能效
- 为大型工业企业、数据中心和关键业务应用程序提供灵活的运行模式,使效率更高、TCO更低
中国北京,2017年1月10日——全球能效管理及自动化领域的专家施耐德电气近日推出一款高效、易于部署、空间紧凑的三相不间断电源(UPS)Galaxy VX™,为大型设备、数据中心和关键性业务应用程序提供灵活的运行模式。这款创新型按需提供的解决方案将为企业建设超大规模数据中心提供支持,在保证可靠性的前提下提高效率,帮助企业实现IT部署价值最大化。
施耐德电气全球高级副总裁,IT事业部大中华区负责人丁伟庆表示:“随着云计算和本地协作IT模式不断发展,企业对超大型数据中心能效问题的关注度也在不断上升。Galaxy VX通过灵活的运行模式助力客户实现高可用性、连续性和可延展性,并降低成本。同时,我们也为客户提供符合其业务需求的最佳储能方式与选择,帮助客户为将来储能需求的变化做好准备。”
灵活的运行模式,满足业务运营目标:
- 四电平逆变器技术:Galaxy VX使用创新专利的四电平逆变器技术,可降低功耗和功率元件承压,实现高效率与元件可靠性的完美统一;
- 灵活的运行模式:Galaxy VX提供e变换模式是节能模式和双变换模式的结合,三种运行模式自由切换,每一种模式都具有不同的效率和性能,即使在极低负载率时亦可实现高效率并节省成本;
可扩展设计,满足业务运行方式:
- Galaxy VX采用250kW功率柜,在初始安装完成后可以通过添加功率柜来实现负载增容或提高冗余度。重塑UPS系统满足业务运行的方式,其所具有的边成长边付费的灵活性为关键应用的扩容和重建提供了理想的平台。得益于Galaxy VX的创新技术,客户可以根据业务目标选择最匹配的UPS,随需应变保障不断增长的业务需求。
多样化储能兼容应对未来能源需求变化:
- Galaxy VX兼容多种前瞻储能技术,包括铅酸电池、锂电池、镍镉电池和飞轮储能,为客户随时应对未来能源需求变化提供轻松解决之道。
2017年1月上市
Galaxy VX UPS已于2017年1月在中国地区通过施耐德电气及其合作伙伴上市。Galaxy V系列电源家族的最新成员Galaxy VX可与客户数据中心、设备环境系统无缝对接,全面整合。
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。