- 施耐德电气Galaxy VX为该制造商的全新晶圆生产线提供可靠供电保障;
- 以持续创新提升高可靠性及高效率,助力客户实现IT部署价值最大化。
中国北京,2017年5月24日——日前,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气宣布其最新推出的三相不间断电源(UPS)Galaxy VX落户国内最大的半导体芯片制造商位于华南地区的工厂,为其新建的12英寸晶圆生产线提供可靠高效的供电保障。
面对国内集成电路产业的快速发展,以及客户对12英寸晶圆芯片的强劲市场需求,这一国内规模最大,拥有世界领先技术的知名集成电路芯片制造商于2016年年底宣布启动其全新12英寸晶圆产品线的建设,建成之后的新产品线将对国内集成电路产业链的发展具有重大意义。
稳定可靠的电力供应是确保生产线正常运行的重要基础。为确保新生产线的生产安全及可靠稳定运行,该制造商对供电设备提出了更高标准和要求。最新推出的施耐德电气Galaxy VX1000kW 三相不间断电源凭借高效、灵活、可扩展的产品特点,以及融合施耐德电气多项创新专利技术所能实现的可靠与优越性能赢得了客户的信赖。特别是针对芯片生产线尤为看重的供电设备的高电能质量,Galaxy VX独有的E变换模式可以过滤处理90%以上的谐波,确保在高能效状态下提供双转换模式所具有的保护特性。此外,Galaxy VX的卓越工艺材质与产品外观设计,以及通过采用7英寸LCD+LED彩色触摸屏所能实现的可视化操作指示等方面也吸引了客户的瞩目。
作为施耐德电气2017年推出的重磅新品,Galaxy VX汇聚了多项施耐德电气专利技术,并刷新了三相大功率UPS的新高度和未来发展的方向。Galaxy VX采用250kW模块化柜体结构扩容,单机可提供高达1500kW的电源保护,具有切换自如的三种运行模式、创新四电平逆变专利技术、冗余模块化设计以及兼容铅酸电池、锂电池、镍镉电池和飞轮储能等多样化储能技术。在确保可靠性的前提下,可充分有效提升效率,助力企业实现IT部署价值最大化。
施耐德电气全球高级副总裁、IT业务部大中华区负责人丁伟庆表示:“Galaxy VX的推出离不开施耐德电气对客户需求及行业变化的深刻洞察,得益于Galaxy VX的多项创新技术,客户可以根据业务目标选择最可靠和最匹配的UPS。此次在半导体行业领导者落地的最新实践,再一次印证施耐德电气致力不断创新,以技术引领并推动UPS产业升级的行业领导者形象。”
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2016财年销售额为250亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com