- 云计算由颠覆性产业转向传统产业;
- 边缘计算迅速兴起,以适应互联网的发展需要;
- 低功耗、模块化、绿色将成为未来数据中心重要标志。
日前,全球能效管理和自动化领域专家施耐德电气举办的2017年度创新峰会北京站圆满落幕。在下午数据中心及关键电源创新峰会上,施耐德电气重磅推出面向数据中心的EcoStruxureTM架构与平台,旨在帮助客户构建真正的互联互通、具有高可用性和安全性、高效运营管理的未来数据中心。活动当天,信息通信研究院技术与标准研究所副所长何宝宏博士应邀出席并发表了《云数据中心发展与展望》演讲。
何宝宏博士表示:“未来十年,云计算将从一个颠覆性产业逐渐转换为传统行业,与此同时,边缘计算等‘衍生品’正在兴起。云计算正在把整个行业和整个系统的复杂性,从用户手里的终端迁移到云端和数据中心。”
云计算的下半场:十年后成传统行业
云计算的概念最早在2006年提出,目标是希望能够像水电一样向社会提供公共计算服务。经过10年的发展,云计算从一个带有质疑的概念发展成一个具有颠覆性的产业。
数据显示,全球云计算市场总体保持较高的平稳增长率。未来5年仍然会保持在20%以上的增速。从细分市场来看,IaaS已被广泛认可,PaaS成为创新创业平台,而SaaS缺乏领军企业。同时,产品呈现多元化的发展趋势,数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等正在快速发展。
对于私有云服务,70%企业采用硬软件整体解决方案部署私有云,70%企业将企业管理系统承载在私有云上。何宝宏博士称其为“中国私有云采购的‘70%现象’”。企业选择私有云的首要原因是可控性强,安全性好,但是大多数企业主要是将企业管理系统运行在私有云上,而并非核心业务系统。“毫无疑问,未来公共云肯定是占主导,但是私有云不可能消失。”何宝宏博士表示。
此外,未来云计算的市场规模将更加成熟,行业应用将更加复杂繁多。云计算应用正在从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变,政府、金融行业成为主要突破口。
未来十年,云计算的下半场又将迎来怎样的发展呢?何宝宏博士表示:“我们用了10年的时间证明云计算是靠谱的,接下来的10年我们要做的事情是让这个颠覆性的技术转变为一种传统产业,像水电一样的传统产业。”
边缘计算正在兴起
随着万物互联的时代到来,数字化转型浪潮渗透到各行各业。而物联网、AI等先进技术的发展成为背后巨大的推动力。在此背景下,边缘计算成为企业快速实现数字化转型的关键。正如何宝宏博士所言:“随着海量数据涌入云端,网络逐渐成为瓶颈。本地化的云计算服务成为物联网时代的特色需求,因此边缘计算开始兴起。”
具体来说,边缘计算是与核心云计算相对的,更靠近现场应用端或数据源的网络边缘,同样融合了网络、计算、存储等核心能力,就近提供边缘智能化服务,满足企业在数字化转型过程中对数据实时分析、业务敏捷性、安全与隐私保护等方面的关键需求。
何宝宏博士这样形容边缘计算的产生过程:“有了一个单一结点,下面一定会扩展N多的结点,就像一张网。有网的过程又会发现不仅需要核心的主网,还需要边缘的主网。城市交通以及整个国家的交通网络都是这样形成的。有骨干,也有边缘。云计算也一样。和集中计算对应的一定是边缘计算。所以这两年边缘计算正在快速的兴起,以适应互联网的发展需要。”
低功耗、模块化、绿色将成为未来数据中心重要标志
根据去年可信云服务认证调查数据,中国公共云服务的可用性总体有所提高。在云服务中断因素调查中,超过20%的原因是IT设备故障引起的,与DDOS攻击(20.67%)、UPS故障(14.94%)成为三个最主要的云服务中断原因。因此对可靠性的风险控制,包括对IT的分析、IT风险与支撑IT系统相关设备的风险控制,成了云计算非常关注的一个议题。
对此,何宝宏博士表示:“云计算上半场,特别关心技术的可实现性,合规性、可靠性、安全性将成为未来十年云计算所关注的新重点。”
云计算作为颠覆性产业,为边缘计算、数据中心等也带来了翻天覆地的变化。于是,我们迎来了新的数据中心。
鉴于数据中心的起源,我们今天的数据中心并不是为这个时代而设计的。随着整个IT发生巨大的变化,数据中心也面临众多挑战。由于数据中心IT系统与建筑物关系紧密,需要大量现场施工。因此,未来的数据中心需要模块化、标准化,当然,实现这一切的前提是开放。
“在云、大数据、互联网的时代,我们需要的不仅仅是IT系统的优化,供配电、制冷、监控系统都需要做新的优化,所有的优化都是一个机会。开放、低功耗、模块化、绿色、集成化、软件定义等将成为未来数据中心前进道路中的重要标志。”何宝宏博士说。
面对云时代未来数据中心的发展趋势及企业的数字化转型需求,施耐德电气基于物联网的新一代EcoStruxure架构和平台,可以为数据中心提供从互联互通的产品到边缘控制,再到应用、分析与服务各个层级的全面创新,助力客户轻松构建能够充分适应未来需求与挑战的数据中心。