APC PowerChute™ 是一款 UPS 管理软件,可实现系统正常关机,并提供能源管理功能。在受到电源干扰时,PowerChute 软件允许您远程关闭连接的关键设备,防止潜在的数据丢失或损坏。
PowerChute 软件让家庭或办公室内的人员安枕无忧。
保护并防止数据丢失: 在长时间的电源干扰期间提供数据安全性和弹性
实现主动型正常运行时间: 无人值守启动可在恢复供电时立即保证正常运行时间
集成到现有企业管理系统中: 多协议支持提供灵活的解决方案集成
我应该使用哪种 UPS 管理软件?
UPS正常关机是如何工作的?
1.若UPS备份之后存在长时间的电源干扰,PowerChute会触发连接设备(PC、服务器)的无人值守正常关机。
2.在企业环境中,PowerChute网络关机可确保虚拟机(VM)以正确的顺序关机。此功能通过将虚拟机上的工作负载转移到不受断电影响的主机,从而维持正常运行时间。按序迁移可防止潜在的数据丢失和损坏。
3.电源恢复后,UPS将会开启并开始为服务器供电。一旦服务器备份完成,PowerChute网络关机便可以检测到稳定情况,然后启动群集服务和虚拟机。
安装过程是怎样的?

Chat
您是否有问题需要我们协助?