我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

什么是不间断电源(UPS)?

不间断电源(UPS)可为互联电子产品提供有保障的电源保护。当电源受到干扰或波动范围超出安全水平时,UPS可即刻为插电式敏感设备提供洁净的备用电池电源和浪涌保护。

APC产品可为计算机与外围设备、网络与服务器以及数据中心与设施提供多种UPS选择。
查看我们所有的UPS产品
APC computer and CPU on a Table

需要我们帮助您选择UPS备用电池?

请使用我们的UPS选择器,接收针对您家庭或企业的定制UPS备用电池建议。
UPS选择器

家庭:由于意外停电、电压波动或其它电力干扰,您每天赖以进行通信、安防和娱乐的电子设备可能会处于损坏和故障风险之中。UPS可为电子设备提供备用电池电源和保护,这些设备包括:

  • 无线网络设备(路由器,调制解调器)
  • 计算机
  • 电视
  • 安全系统
  • 游戏机
  • 移动设备
了解有关我们家庭解决方案的更多信息
APC Surge Protection Outlets

企业:断电造成的停机时间令人沮丧,但对于企业或组织而言可能最终会造成严重的经济损失。每年,企业因断电而造成的停机时间,其经济损失达数十亿美元,拥有UPS不间断电源即可避免。对于财富1000强公司:

  • 计划外停机时间的平均年度成本为12.5-25亿美元
  • 基础设施故障的平均小时成本:10万美元
  • 关键应用故障的平均小时成本:50-100万美元

由于在停机期间的创收能力有限,中小型企业很可能面临财务风险。

IT professional working on his laptop at a server room

您需要什么规格的UPS?

电子产品既有最大瓦特额定值也有最大伏安(VA)额定值。附属设备不可超出其中任何一个额定值。瓦特测量设备吸取的有功功率,而伏安是施加到设备上的电压与设备所吸取的电流的乘积。
APC Smart UPS in black colour

功率因数

对于计算机和UPS单位,瓦特和伏安额定值可存在显著差异,尽管伏安额定值始终等于或大于瓦特额定值。瓦特与伏安(VA)的比值称为“功率因数”,以数字(例如-0.8)或百分比(例如-80%)来表示。在为您的特定需求选择UPS规格时,功率因数最为关键。一般而言,您的UPS具有的输出功率容量应当比任何附属设备吸取的总功率都高20-25%。
如需了解关于功率因数的更多信息,请参阅我们的白皮书
Night view of a sub urban area

您需要多少运行时来支持您的附属设备?

这取决于您打算用您的UPS备份什么。运行时是指UPS在电源中断的情况下能够为其附属设备供电的时间量。您插入UPS的设备越多,运行时便越少,因此重要的是确保您的UPS仅为您最关键的设备提供备用电源。
Graph on runtime needed to support the attached equipment

在选择UPS系统时,需要了解哪些关键特性?

基础知识

可由用户自行更换电池  - 通过允许经过培训的用户进行电池升级和更换操作,提高系统可用性。
仅限防浪涌插座 - 断电期间,在不减少用于运行主要电子设备的电池电力的情况下防止次要电子设备受到浪涌和尖峰的干扰。 
建筑配线故障指示灯 - 告知用户墙体电路中潜在危险布线问题的LED指示灯。
变压器隔块插座 - 在不阻塞接入其它插座的情况下保护设备。
自动自检 - 确保早期发现需要更换的电池的定期电池检查。

强化知识

自动电压调整(AVR) - 通过在不使用电池的情况下纠正低压和高压条件,提高应用可用性。
电池上的纯正弦波输出 - 模拟公共设施电源,为主动式功率因数校正(PFC)服务器和敏感电子设备提供高兼容性。
SmartSlot - 通过网络管理卡,定制UPS功能。
可扩展运行时 - 通过外部电池组,支持根据需要增添运行时。
电源调节 - 确保所连负载免受浪涌、尖峰脉冲、雷击等电源干扰的影响。

高深知识

可调电压转移点 - 通过扩大输入电压窗口或加紧输出电压调节,延长有用电池使用寿命。
温度补偿充电 - 根据电池温度调节充电电压,从而延长电池使用寿命。
智能电池管理 - 通过对电池进行智能精确充电,优化电池性能、延长使用寿命并提高可靠性。
可预测故障通知 - 对故障提早告警并予以分析,帮助用户主动识别并更换故障组件。
即插即用型外部电池  - 当为UPS增加额外运行时间时,可为负载提供稳定洁净的不间断电源。

UPS备用电池将防范哪些电源状况?

许多电源问题源于市电电网,其具有数千英里的输电线路,容易由于天气变化(如飓风、雷雨、冰雪和洪水)以及设备故障和交通事故而遭受破坏。

有关不同类型电源问题的更多信息,请参阅白皮书《七种类型的电源问题》。

点击此处
Lighting in the night sky

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.