尽管服务器虚拟化可作为企业整合其IT设施的工具已经有很多年,但知道最近几年,此技术一直没有被广泛应用。 然而,许多规模较小的公司发现,当谈到合理设计、维护和优化他们的IT基础设施时,他们很难知道从何处开始。 关于大型数据中心如何实现这些目标的信息很丰富,但对于中小规模企业却很少有这方面的指导。 适当的引导对于中小企业更为关键,因为他们在适当地设计和管理其IT基础设施方面具备的资源和经验更少。 此外,中小企业的IT基础设施不仅是其与云中数据的连接,也是业务存续和成功的一个关键部分。
这篇文章将讨论中小企业在努力实现节能增效和尽力发挥其配线间和服务器机房的作用时所面临的共同问题,并提出有助于应对这些挑战的解决方案和优化建议。
挑战1: 保护和组织经过整合、虚拟化的服务器和网络设备
服务器和流程已部分或全部虚拟化的中小企业已经在使其IT基础设施更加高效方面迈出了关键的一步,但虚拟化之后的物理设备尽管已经较少,但却比以往更加关键,更需要保护。 此外,在一个地方组织IT设备可能会导致复杂性和可用性的问题。
解决方案: 中小型企业可以通过针对服务器和联网环境适当设计的机柜机箱来确保关键的服务器运行在正确的环境条件下。 此类机箱具备的功能包括电缆管理和配电,其可实现更好的组织方式,在排除故障时减少人为错误,并帮助隔离冷热气流。 中小企业也保持其现场设备的可用性,方式是用配电单元(PDU)和不间断电源(UPS)来保护其免受停电、物理、环境和安全方面的威胁。 有些类型的PDU能够实现自定义的电力控制和主动监测,以限制对具体插口的未经授权的使用,并避免电路过载。 UPS系统在市电失效时提供保障运行时间,保持关键计算和连接设备运行。
挑战2: 安全地关闭虚拟服务器
虚拟环境正变得更易于实施和管理,但它们还是要依靠IT基础设施提供的关键电源和制冷支持,容易受到断电的影响。
解决方案: 理想情况下,任何IT设施将使用发电机或扩展电池组配合UPS以使运行时间达到最长,以度过长时间的停电。 然而,如果这两种解决方案均不可用,安全关机软件和预配置的设备(例如UPS或PDU系统)在保护服务器、应用程序和数据免于损坏方面非常有用。 寻找具有远程管理功能并就电力问题、断电和电池寿命给出主动通知和警告的解决方案。
挑战3: 在专用的IT空间之外部署IT和网络设备
被许多中小企业用于其IT设备的非专用IT空间可能存在进行新的IT部署时缺乏空间的问题。
解决方案: 利用针对在非专用空间内部署设备而专门设计的机箱可以为您提供与在专用IT空间内相同的电源、制冷和保护能力。 有风扇通风且隔音的机箱配合UPS系统和电缆管理,可提供重要的备用电源和远程监测等功能,同时还可保证实现易于安装和管理的整洁且有组织的部署。
挑战4: 尽量减少占地面积
当地面空间缺乏时,固定设备可能会很困难,这是许多中小企业面临的一项挑战。
解决方案: 墙壁安装式解决方案适合于地面空间不可用的IT环境。 寻找被设计为易于适应所有类型设备并配发有可逆式安装导轨以实现多种安装选择的解决方案。 可转离墙壁的机箱为维护和安装提供了更简便的设备操作方式。 理想情况下,13U的机柜高度将为保持楼宇联网的分布式设备留出刚好足够的空间。
挑战5: 充分利用您的空间:将IT设备装入紧凑的空间并扩展服务器机房容量
较小的机柜会限制可安装在网络室内的设备的数量和可用性,而大型设备则较为笨重,不适宜安装在紧凑的拐角和小型设备室内,这在中小企业的IT空间中很常见。
解决方案: 采用可快速升级且成本低廉的灵活的解决方案来充分利用空间,不管是在空间形状还是面积方面。窄型双柱式机柜和监测设备可实现良好的组织方式,无需进入狭窄的IT空间。 竖直理线器也能保持电缆的有组织化,简化电缆布设和安装。 远程监测软件提供了一个对当前设备利用情况的集中视图,以进行容量规划和优化之用。
挑战6: 在统一的服务器机房优化空间
在不进行重新设计或改变IT空间的条件下即整合设备,可能会增加电源和制冷方面不必要的成本。
解决方案: 部署易于扩展的服务器机房架构可利用了已经含有制冷功能的空间。 针对增量为3 kVA的设施的简单、可重复的架构可以提供机柜级的UPS电源保护及足够的插座,以适应服务器和网络设备的组合要求。
挑战7: 控制小型服务器机房和网络室的成本
确保IT设备的保护、适当的冷却和可用性可能会很昂贵,尤其是对于没有为网络室分配大额预算的中小企业。
解决方案: 价格低至400美元的机柜解决方案可以管理设备,以实现期望的制冷效果,并且易于安装。 四柱开架式机柜可以是保持设备有组织且离开地面的一种简单方式。
遵循这一实用的易于理解的指引,面临在较小空间内部署IT设备的相关挑战的中小企业可以实现更高的效率、简化的操作和设备保护级别的提高。 此外,减少宕机的风险还将使业务更加有利可图,客户体验也会更好。