改述已故的Rodney Dangerfield的话:在分支机构的设备柜得不到尊重。 设有很多分支机构的公司,包括零售商店和连锁餐厅,往往将服务器塞入也服务于其它用途(比如存储)的壁橱里。 在这样的情况下,很容易想象服务器可能会被怎样损坏或者甚至被盗。
我们以前已经写了 如何确保设备机柜通风良好,但在这篇文章中我想深入探讨正确监视这些远程机柜的需求。
而他们的确需要监控。 许多分支机构或零售点都相当小,可能没有配线柜专用的房间。 因此,公司结束了坚持将服务器置于储藏室的做法。在储藏室,服务器会遭受任意数量的轻视。 也许有人在存放箱子时会推它,或者是上面的屋顶有裂缝。 有可能房间一直是不安全的,因此服务器甚至可能会被胡乱摆弄,不管是故意的或还是意外,或者干脆被搬走了。
如果出现任何这种情况,IT部门怎么会发现它呢?又能对它做什么呢? 也许只有在IT部门意识到它不再能够从服务器上获取数据时才会发现。 当然,到那时候已经太迟了。
IT部门需要的是一套“眼睛”和“耳朵”来监视它的远程配线柜并在出现问题时发送警报。 既然您不能指望咖啡店的咖啡师来做到这一点,另一种方法就是为配线柜安装一个远程监控系统。
为了满足这种需求,施耐德电气旗下APC公司提供了 Netbotz 系列安全和环境监测产品。 NETBOTZ设备放在远程布线室的墙上,有一个摄像头监视有什么事情发生。 您可以将传感器放在门上,以便系统知道门何时被打开。 如果它是不应该是打开的门,您可以配置系统以提醒相关人员。 回到总部,您就可以“看”进房间,确定是否发生了一些不应该的事情并采取适当的措施。
更重要的是,该系统还可以监视各种环境因素,包括温度、湿度、甚至气流和露点——这样您就会知道它是太热还是太湿。 NETBOTZ还具有音频功能,可让您与远程配线间内的人员说话,例如指导他们完成服务器故障排除操作。
如想了解NETBOTZ如何运行,请在 该页面 上点击Netbotz Rack Monitor 550下面的“立即评估”链接,您就会看到正在运转的实际系统。 (即使通常没有很多“行动。”)
我们总是听到需要在数据中心提供适当的电力和制冷——这当然是很重要的。 不过,想想所有那些远程站点,所有种类的工作在其上进行从而为您的组织产生收入。 这些站点也很重要,现在是时候给予他们应得的尊重和关注了。