云技术风靡一时,无论是基于云的应用程序、硬件或是存储技术 可以肯定,当明智地使用时,该技术可以在软件和硬件方面实现节约。
云技术的部分吸引力在于它可以消除在内部部署IT基础设施的需求。 如果您正在使用基于云的应用程序来从事企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)和类似工作,这意味着在您的各分支机构和其他网站只需要较少的服务器,对不对?
是的,确实如此,但它也可能会提高某些内部IT系统的要求和期望。 您的云接入节点,就是您的连通性和网络连接基础设施存在之处,突然显得更加重要。 它必须满足您的云服务供应商承诺的相同的服务等级协议(SLA),否则那些服务等级协议就不会有太大意义。 总之,如果您的云连接不能像其本应该那样执行,或者完全失败,则员工将无法访问他们所需要的工具并且生产效率自然会受到影响。
而且它不只是会给分支机构和其他规模较小网站带来压力的云技术。 虚拟化的趋势意味着企业要在更小的空间部署数量较少、功率更高的服务器。 统一通信意味着在同一机架上它们具有支持数据、语音和视频的各种媒体平台。 而携带个人设备进行办公的趋势意味着各种各样越来越多的设备正在进行访问——很可能会给企业网络带来压力。
面对这些挑战,坚持将您的IT设备放在分支机构的一个不安全的、共享的配线柜的这一做法真的是无法再被接受了。 它必须按其应有的重要性来进行对待。
这就是施耐德电气的 适用于小型IT空间的InfraStruxure 的切入点所在。施耐德电气长期为大型数据中心提供其InfraStruxure产品线,通过结合集成的硬件和软件来提供安全电源、制冷和UPS电源保护功能。 现在,同一类集成产品已经可用于小型分支机构、服务器机房和网络柜。
适用于小型IT空间的InfraStruxure开始于适合其意向空间的机架,无论是适合开放式框架型机架的安全区域,或是必须要求安全机架的更多公共区域。 它们包括UPS系统以保护设备免受断电和浪涌的影响,以及在主电源出现故障的情况下提供电池备用电源。
便携式制冷装置确保设备保持在合适温度,而不需要对您的楼宇暖通空调和通风系统进行改变。线缆管理器可将电缆整理的干净整洁,大幅缩短解决网络问题和进行修复的时间。
施耐德电气旗下APC公司能够提供多种选择来进一步加强对于分支机构的IT系统的支持,包括远程访问、自动化管理软件、以及适用于机房和机柜的多种物理保护装置。
点击此处 来详细了解如何保证您的所有分支机构和小网站的用户保持连接到云和他们所需要的其余IT资源。