我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

什么是UPS?

UPS通常用于保护硬件设备,如计算机、服务器、数据中心、电信设备或其他任务关键型电气设备,这些设备的意外断电可能会导致人身伤害、死亡、严重业务中断或数据丢失。UPS用于许多关键的IT、电信、商业和工业应用中 —可以保护关键设备,同时确保供电连续性,对于业务运营来说至关重要。
 

工业UPS与标准UPS的对比?

在选择UPS时,了解您的应用程序及其关键性至关重要。UPS系统有两种类型,即商用UPS系统和工业UPS系统。 

通常,商用UPS用于IT商业运营,UPS被保存在受控环境中,如计算机机房、数据中心和商业楼宇环境。 

工业UPS系统是为在恶劣环境中的关键过程控制而设计的,如发电厂、炼油厂、制造厂等。

阅读博客

UPS与可持续性

施耐德电气的Galaxy V系列UPS是一款可持续、高效、可适应、模块化和具有弹性的三相UPS系统,适用于数据中心、商业和工业场景。Galaxy V系列为关键任务设备提供可靠的电源保护。  

  • 效率高达99% 
  • 减少环境足迹 
  • 降低运营成本 
  • 符合IEC 62040-3 1类  

了解施耐德电气获得专利的eConversion(E变换)如何提供高达99%的效率。

 

深入了解我们面向细分市场的关键电源解决方案

产品、软件和服务

 

SP系列UPS

Easy 主系列

Galaxy V系列三相UPS

 

工业UPS

 

IMDC 智能微型数据中心

我要咨询

在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
联系销售人员 opens in new Window

资源

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?

什么是关键电源系统?

关键电源系统是一套解决方案,即使在主电源发生断电、波动、掉电或其他问题时,也能保持设备正常运行和联机。在许多情况下,该系统采用专业的UPS解决方案,在发生电源故障或其他中断的情况时,为关键设备和系统提供可靠的备用电源。这种保障正常运行时间的电源管理解决方案最适用于医疗保健、金融、IT、食品饮料、水和废水处理等行业,这些行业的电源中断可能导致设备损坏、数据丢失和停机,从而造成严重后果。

什么是UPS系统?

不间断电源是一个可靠的正常运行时间解决方案,可在发生停电、断电或其他干扰时,保护关键设备和系统。对于所有需要持续供电以确保平稳运行的行业来说,这个关键电源系统都必不可少。我们可以区分工业UPS和商用UPS设备。尽管它们有着相同的目的,但两者之间存在关键差异。工业UPS通常设计用于重载应用,旨在为关键设备和系统供电。商用UPS主要面向小型应用,如办公室、零售店或其他小型环境。使用可持续的UPS是降低环境影响、降低业务运营成本的关键。

UPS有哪些类型?

我们可以区分以下三种主要的UPS类型:备用UPS、在线互动式UPS和在线式UPS。主要区别在于功率流经机组的方式。其中最基本的一款,即备用UPS,可确保用电中断时提供浪涌保护和备用电池。而在线互动式UPS则更加复杂,因为它能够提供额外的电压调节。此外,它还能够处理过电压。在线式UPS是最先进的类型,它引入了恒定功率调节。这是一个可处理电源干扰的卓越解决方案。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.