APC针对VMware的PowerChute Network Shutdown 4.1版
这一具备成本效益的解决方案可以简化您的虚拟IT架构的保护。 PowerChute通过网络与您的APC UPS通信,以保护您的IT环境免受电源中断或长时间断电的影响。 当与VMware HA集群相结合时,PowerChute可以触发虚拟机迁移,以使虚拟机和主机正常关机之前的运行时间达到最长。
亮点
- 易于使用的Web界面可以很方便地选择何时及如何进行关机;并支持用于监控和报警的插件
- 保护物理和虚拟IT环境,通过与APC UPS网络管理卡的配合,实现服务器和机器基于网络的无人值守的停机;并支持单机、冗余、高级冗余和并行UPS配置
- 减少停机时间并保护数据完整性,即使在长时间断电等关键事件中亦如此
针对StruxureWare™ Data Center Operation(数据中心运行)的VMware vSphere™ Integration(集成)
针对StruxureWare Data Center Operation(数据中心运行)的APC VMware vSphere Integration(集成)结合了来自IT层和物理基础设施层的信息,形成更为高效且可靠的数据中心运行方式。 这也使数据中心管理者能够自动地将虚拟机从一台主机服务器迁移到另一个上。
亮点
- 针对使物理基础设施面临风险的事件实现自动化的响应,并确保不间断的正常运行时间和可用性
- 预览并识别当一物理设备失效时对业务关键型应用的潜在负面影响
- 通过自动故障切换和零停机确保业务连续性并防止数据丢失
- 监测整个IT环境,包括电源、制冷、安全和来自Vmware vSphere的环境数据,同时接收关于可能使基础设施面临风险的事件的警报