我们的品牌
利用边缘计算促进收益
利用各种基础设施方案,提高速度、可靠性和效率,增强分布式 IT 部署的一致性。
从边缘到企业层面,通过简化、监控并且保养物理基础设施,优化您的 IT 环境。
通过防护周密的、安全的环境,预防机械及人为错误,实现正常运行时间和效率最大化。
了解如何利用我们的供应商联盟和用户资源帮助您提高效率。
了解场外数据中心解决方案如何为您的本地IT需求提供补充。
增强您的专业实力,获得竞争优势
通过试用我们的数字支持工具自行获取答案。
轻松找到您所在地最近的 APC 分销商或经销商。
查找适合您 UPS 的正品 APC 更换电池。
联系我们,获取有关选择正确产品或故障排除和安装的帮助。周一-周五8:15-18:00. 周六:9:00-17:00
Chat