Londres, 10 de junho de 2014: A Schneider Electric, líder em gerenciamento de energia e soluções de fornecimento para aplicações críticas, anunciou o lançamento da sua nova gama de nobreaks Smart-UPS On-Line da APC by Schneider Electric de 5 – 10 kVA. As unidades de 6 e 10 kVA constituem a primeira gama de nobreaks monofásicos com função de correção do fator de potência, enquanto que os nobreaks de 5 kVA oferecem um fator de potência de 0,9.
Bill Manning, Vice-presidente para Business Power Solutions da Schneider Electric, comentou: “Com o aumento do custo da energia e a preocupação com a eficiência, os profissionais de TI e de infraestrutura procuram formas de minimizar o desperdício, garantindo uma melhor adequação da infraestrutura aos requisitos da carga. Nossos nobreaks com correção do fator de potência ajudam a reduzir o desperdício e a complexidade associada à especificação da proteção de energia. A correção do fator de potência fornece maior potência real às fontes chaveadas com fator de potência corrigido ativo, que tipicamente alimentam a maioria dos servidores de TI e equipamentos de rede".
O novo Smart-UPS On-Line oferece energia de alta qualidade e desempenho eficiente em um tamanho compacto. Seu projeto flexível permite que as unidades sejam configuradas para aplicações de montagem em rack ou autônomas, e sejam fáceis de instalar, operar e manter em quase todos os ambientes. A gama é completada com uma placa de gerenciamento de rede integrada, permitindo a conveniente adição de novos acessórios e opções de comunicação.
Ideal para um amplo leque de aplicações – desde salas de gerenciamento de rede e de servidor até filiais e ambientes que requerem energia segura–, o novo Smart-UPS On-Line da APC, utiliza a topologia de dupla conversão online. Este modelo de alta disponibilidade, em que a potência de saída oferecida pelo conversor é continuamente regulada, habilita o nobreak a ser usado para proteger equipamentos não resilientes diante do mínimo corte de tensão ou variações de frequência (por exemplo, os dispositivos com fornecimento de energia linear tão frequentes nas indústrias de processos e controle).
No entanto, como a maioria dos computadores e equipamentos de rede podem continuar funcionando após cortes de tensão breves (>20 ms), os nobreaks Smart-UPS On-Line podem operar em modo "ecológico" de alta eficiência. Em estado estável, as operações de dupla conversão são contornadas para que o nobreak ofereça até 97% de eficiência*. Isto não somente reduz o consumo e o custo, como também diminui o nível de refrigeração requerido pois a perda de calor da unidade é menor. A diminuição do calor também acarreta a extensão da vida útil de componentes críticos como as baterias.
O display gráfico de LCD com retroiluminação multicolorida permite conhecer, a um olhar e em tempo real, o estado do nobreak. Além disso, oferece informações de diagnóstico e registros que podem ser úteis para identificar problemas de energia antes de estes gerarem períodos de inatividade. Para aumentar ainda mais a operação eficiente e o monitoramento de energia, os nobreaks integram também um medidor de energia.
A nova gama do Smart-UPS On-Line ainda fornece gerenciamento inteligente de baterias, com substituição preditiva continuamente ajustada para aumentar a sua vida útil, permite que os usuários verifiquem a integridade de cada bateria (incluindo as de módulos externos) e oferece alertas avançados de quando as baterias devem ser substituídas. Em caso de falhas, a interface de usuário permite identificar a bateria com problemas e, se necessário, indica ao usuário se outras baterias também devem ser substituídas. As baterias podem ser trocadas a quente, sem que haja a necessidade de interrupção das operações.
A nova gama foi projetada com função de recarga rápida, possibilitando tempos de operação extensos, em instalações nas quais os problemas de energia crônicos podem provocar múltiplas e sucessivas interrupções no fornecimento de energia em um breve período. Além disso, o nobreak pode funcionar com ou sem a bateria carregada para garantir que o carrregamento inicie novamente quando o fornecimento de energia for restabelecido.
Para maior confiança e tranquilidade, o novo nobreak Smart-UPS On-Line tem garantia de três anos. Para maiores detalhes, visite www.schneider-electric.com e www.apc.com
Sobre a Schneider Electric
Como especialista global em gerenciamento de energia operando em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas para múltiplos segmentos do mercado, incluindo posições de liderança em indústrias e fabricação de máquinas, concessionárias de eletricidade e infraestruturas, data centers e redes e edifícios residenciais e não residenciais. Focados em oferecer energia segura, confiável, eficiente, produtiva e sustentável, os mais de 170.000 funcionários do Grupo geraram receitas de 30 bilhões de dólares em 2014, mediante um compromisso ativo para ajudar as pessoas e as empresas a fazerem o máximo da sua energia.
www.schneider-electric.com
Nota do editor
*Durante a operação em modo "ecológico", caso a qualidade do fornecimento de rede diminua a níveis abaixo dos valores configuráveis, o nobreak voltará imediata e automaticamente para o modo online em menos de 10 ms.
Anúncio de produtos Smart-UPS On-Line
Os novos nobreaks Smart-UPS On-Line da Schneider Electric constituem a primeira gama monofásica com função de correção do fator de potência