Desfrute do melhor do seu dispositivo móvel: tenha mais tempo para sua vida social, para os jogos de que gosta ou para o seu dia de trabalho.
Londres - 4 de novembro de 2014 - A Schneider Electric apresentou a família APC Mobile Power Pack de módulos de baterias externas de alta capacidade e alta eficiência. O APC Mobile Power Pack foi projetado para carregamento portátil de todos os smartphones e tablets, ou qualquer dispositivo que possa ser carregado através de um cabo USB. As novas baterias externas leves permitem utilizar uma maior variedade de aplicações durante mais tempo, incluindo as que consomem muita energia, como serviços de localização e GPS.
Jonathan Chiu, Vice-presidente da BU IT Business da Schneider Electric Hong Kong e Macau, disse: “Todos precisamos de baterias mais duradouras em algum momento, seja em casa ou durante viagens ou no trabalho. O APC Mobile Power Pack foi projetado para garantir o uso das aplicações de que precisamos, no momento em que precisamos, e isso significa poder baixar e-mails e documentos, tuitar, acessar contas de jogos ou fazer o upload de fotos e vídeos em shows. Ter o APC Mobile Power Pack significa poder despreocupar-se do indicador de bateria de um dispositivo que tenha uma tela grande de alta resolução”.
O módulo de baterias externas APC Mobile Power Pack está disponível em dois tamanhos: M5 (5000 mAh) e M10 (10.000 mAh). O menor, M5, pesa 142 gramas, mede 108 mm x 65 mm x 15 mm e armazena a energia suficiente para carregar duas vezes um smartphone médio. Por seu lado, o módulo M10 pesa 243 gramas, mede 147 mm x 89 mm x 14 mm e fornece energia suficiente para carregar uma vez um tablet ou quatro vezes um smartphone.
Disponível em um moderno acabamento branco ou preto brilhante, o módulo APC Mobile Power Pack combina perfeitamente com os elegantes dispositivos inteligentes atuais. O módulo incorpora a tecnologia de baterias de lítio polímero, que podem ser carregadas duas vezes mais do que as de íon de lítio, garantindo uma vida útil duradoura e confiável. Externamente, o APC Mobile Power Pack proporciona duas conexões de saída USB que permitem carregar dois dispositivos de forma simultânea, e um indicador de capacidade de bateria de 4 LED.
O módulo de bateria é carregado mediante um microconector USB fornecido, e o tempo de carga típico é de 4 horas (M5) ou 8 horas (M10). Ambas as baterias externas são altamente eficientes para armazenar cargas e podem ser deixadas em maletas de notebooks, bolsas, mochilas e similares durante semanas sem sofrerem uma perda significativa de energia. Quando o usuário precisar, poderá contar com o APC Mobile Power Pack para carregar os seus dispositivos de forma confiável. Tanto o M5 quanto o M10 trabalham carregando a bateria interna do dispositivo substituindo o fornecimento convencional de eletricidade.
A Schneider Electric também integrou funções de proteção importantes para garantir o operação segura e prolongada do APC Mobile Power Pack. Chiu explicou: “Muitas baterias externas de baixo custo disponíveis no mercado não integram controles de proteção contra problemas comuns como a sobrecarga, a descarga excessiva ou as altas temperaturas. Estas condições podem provocar a degradação precoce da bateria, o superaquecimento ou até o derretimento completo em circunstâncias extremas. O módulo de circuitos de proteção (PCM) do APC Mobile Power Pack protege o dispositivo contra os problemas mencionados acima, bem como contra a sobrecorrente de células, sobrecarga ou curto-circuito da porta USB e ruído da corrente obscura ultrabaixa”.
Sobre a Schneider Electric
Como especialista global em gerenciamento de energia operando em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas para diversos segmentos do mercado, incluindo posições de liderança em edifícios residenciais e não residenciais, indústrias e fabricação de máquinas, concessionárias de energia e infraestruturas, e data centers e redes. Focados em oferecer energia segura, confiável, eficiente, produtiva e sustentável, os mais de 170.000 funcionários do Grupo geraram receitas de 30 bilhões de dólares em 2014, mediante um compromisso ativo para ajudar as pessoas e as empresas a fazerem o máximo da sua energia.
www.schneider-electric.com