Nossas marcas

Previsões dinâmicas sobre a vida útil de baterias de nobreaks

BIP! BIP! BIP!

Qualquer um que tenha tido um nobreak na última década conhece e, com certeza, detesta esse som: o som emitido por um nobreak quando a bateria precisa ser substituída; e, se sua sorte se parece com a minha, é provável que isso aconteça nos momentos mais inoportunos.

Os fabricantes de nobreaks avançaram muito nos últimos anos na previsão da vida útil das suas baterias; mas, como o fator de maior peso na durabilidade é o ambiente em que o nobreak opera, tem sido muito difícil prever com precisão o final da vida útil das baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA). Apesar disso, a APC™ by Schneider Electric™ desenvolveu uma inovadora tecnologia, best-in-class, para oferecer a seus clientes funções melhoradas de supervisão e gerenciamento.

Estamos orgulhosos de informar que os nossos novos modelos Smart-UPS™ On-Line são os únicos do mercado que oferecem previsões dinâmicas sobre a vida útil esperada da bateria. O display de LCD alfanumérico intuitivo indicará precisamente o mês e ano em que a bateria do nobreak deverá ser substituída. O melhor de tudo é que o nobreak monitora constantemente a bateria e o ambiente, para ajustar a precisão das previsões, a partir das mudanças de temperatura e outras condições que possam afetar o ciclo de vida das baterias; assim, as especulações são eliminadas e você e sua empresa podem se preparar melhor para o futuro.

Tradicionalmente recomenda-se que as empresas que usam nobreaks para proteger os equipamentos de missão crítica mantenham baterias sobressalentes no local para facilitar a transição quando a bateria em uso chega no final da sua vida útil. No entanto, no caso de grandes empresas que usam centenas de nobreaks, isto pode ser complicado e requerer excessivo espaço, especialmente se as indicações relacionadas ao armazenamento adequado forem consideradas:

  • as baterias armazenadas deveriam ser carregadas a cada seis meses;
  • o tempo de armazenamento acumulado não deveria ser superior a um ano;
  • as baterias devem ser armazenadas a 10°C ou menos sempre que possível.

Assim, a previsão dinâmica da vida útil da bateria garante a continuidade da operação na sua empresa, eliminando os riscos associados, mas também economiza tempo e espaço valioso ao ambiente de TI, pois não é mais necessário armazenar e manter um estoque de baterias sobressalentes para a frota de nobreaks.

Além de prever quando será necessário substituir a bateria, a função de gerenciamento inteligente de baterias permite a carga com compensação de temperatura, prevenindo situações de sobrecarga, estendendo, assim, a vida útil da bateria.

Certifique-se de que um nobreak antigo não vai se transformar no ponto mais fraco da sua infraestrutura de TI. Veja os novos modelos de Smart-UPS On-Line mais inteligentes; todos eles incluem a certificação Energy Star e são compatíveis com servidores de fabricantes líderes de TI; e tire proveito dos mais de 25 anos de Confiabilidade Lendária, projetos eficientes e funções inovadoras para garantir que a sua infraestrutura de TI esteja mais protegida do que nunca.

Precisa de ajuda?

Centro de Suporte

Obtenha respostas por conta própria através de nossas ferramentas de suporte digital.

Pesquisar perguntas frequentes

Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.

Como comprar?

Encontre de forma fácil o revendedor ou distribuidor APC mais próximo de sua região.

Encontre sua bateria de reposição

Encontre a bateria de reposição genuína APC para seu nobreak.