Nos marques

Annonce du produit Smart-UPS On-Line

Les nouveaux onduleurs Smart-UPS On-Line de Schneider Electric constituent la première gamme monophasée avec facteur de puissance unitaire

Londres, 10   juin 2014 :  Schneider Electric, leader dans la gestion de l'énergie et l'alimentation électrique stratégique, a annoncé sa nouvelle gamme d'onduleurs 5 - 10 kVA Smart-UPS On-Line APC by Schneider Electric. Les appareils 6 - 10 kVA constituent la première gamme d'onduleurs monophasés avec facteur de puissance unitaire. Les onduleurs 5 kVA, quant à eux, disposent d'un facteur de puissance de 0,9.

Bill Manning, vice-président, solutions d'alimentation pour entreprise chez Schneider Electric, affirme qu'« avec la hausse du prix de l'énergie et les inquiétudes exprimées quant à son efficacité, les professionnels de l'informatique et des installations souhaitent réellement minimiser le gaspillage en faisant mieux correspondre les infrastructures à leurs besoins en termes de charge. Notre onduleur à facteur de puissance unitaire permet de réduire le gaspillage et de déterminer plus simplement à quelle protection faire appel pour protéger l'alimentation. Le facteur de puissance unitaire fournit plus d'alimentation réelle pour l'alimentation corrigée en mode commutateur du facteur de puissance actif que l'on trouve généralement sur la plupart des serveurs informatiques et équipements réseau. »

Le nouveau Smart-UPS On-Line offre une alimentation efficace et performante, avec un encombrement réduit. Sa conception flexible permet aux appareils d'être configurés pour être montés en rack ou individuellement, ce qui rend ce nouvel onduleur facile à installer, à utiliser et à entretenir dans quasiment n'importe quel environnement. Cette gamme comprend une carte de gestion réseau intégrée qui permet d'ajouter facilement d'autres accessoires et options de communication.

Smart-UPS On-Line utilise une topologie en ligne double conversion et est idéal pour tout un éventail d'applications, du réseau aux salles de serveurs ou aux succursales et à l'alimentation sécurisée. Avec cette conception assurant une haute disponibilité, où l'onduleur fournit en continu une tension d'alimentation régulée, l'onduleur peut être utilisé pour protéger l'équipement qui ne résiste pas aux pannes de courant ou aux variations de fréquence minimes (par exemple les appareils à alimentation linéaire, qui sont omniprésents dans les secteurs du traitement et du contrôle).

Cependant, étant donné que la plupart des ordinateurs et des équipements réseau peuvent facilement continuer à fonctionner suite à de petites coupures de courant (> 20 ms), Smart-UPS On-Line peut également être utilisé dans un mode « écoénergétique » très efficace. En régime permanent, les opérations double conversion sont contournées pour permettre à l'onduleur d'être efficace* à 97 %. Cela réduit non seulement la consommation et le coût en énergie, mais aussi le refroidissement nécessaire, les appareils générant moins de pertes de chaleur. Une température plus faible allonge également la durée de vie des composants clés tels que les batteries.

Un écran LCD avec rétroéclairage multicolore fournit un aperçu immédiat et en temps réel du statut de l'onduleur. L'écran LCD fournit également un diagnostic et un journal d'événements qui peuvent vous aider à identifier les problèmes d'alimentation avant qu'ils ne génèrent une interruption de service. Pour rendre le contrôle des opérations et de l'énergie plus efficace, les appareils disposent également d'un compteur intégré.

La nouvelle gamme Smart-UPS On-Line dispose également d'une gestion intelligente des batteries avec avertissement anticipé pour leur remplacement, qui s'adapte en permanence pour améliorer leur durée de vie et permet aux utilisateurs de vérifier l'état de chacune (y compris celles provenant de packs externes). En cas de panne, une interface utilisateur permet à la batterie concernée d'être facilement identifiée. Elle indique également à l'utilisateur les autres batteries qui doivent être remplacées en même temps. Les batteries peuvent être insérée à chaud et être remplacées sans interruption des opérations.

La nouvelle gamme se recharge rapidement, ce qui permet aux installations d'être très disponibles dans les cas où des problèmes d'alimentation chroniques pourraient entraîner plusieurs coupures de courant successives sur une courte période. De plus, l'onduleur peut fonctionner avec ou sans batterie chargée, afin de garantir un redémarrage de la charge une fois que l'alimentation de secours est restaurée.

Les onduleurs Smart-UPS On-Line sont fournis avec une garantie complète de trois ans, pour pouvoir les utiliser en toute confiance et sérénité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.schneider-electric.com et www.apc.com

Profil de l'entreprise
En tant que spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, avec une présence dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées sur plusieurs segments du marché. Il est notamment leader dans le secteur des services publics et des infrastructures, de l'industrie et des constructeurs de machines, des bâtiments résidentiels et non- résidentiels et des centres de données et réseaux. Employant plus de 150 000 personnes, le groupe se consacre aux utilisations sécurisées, fiables, efficaces, productives et écologiques de l'énergie. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros en 2013 en aidant activement les particuliers et les organisations à « tirer le meilleur parti de leur énergie ».

www.schneider-electric.com

Note de l'éditeur
*Lorsque l'onduleur est en mode « écoénergétique », si la qualité de l'alimentation de secours descend en-dessous du champ configurable, l'appareil repassera immédiatement et automatiquement en mode en ligne en moins de 10 ms.

Pour voir les dernières actualités de Schneider Electric

Cliquez ici

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Lundi - Vendredi 8h00-à-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!