Mercredi 8 mars 2017 — La fiabilité requise par le cloud computing, les applications gourmandes en largeur de bande passante et les vastes environnements (industriels) de l’IOT exigent davantage de puissance informatique à la périphérie du réseau. L’Edge Computing offre la solution.
Le succès du cloud computing nécessite des infrastructures permettant de garantir la continuité de la disponibilité des applications centrales et des données. Parallèlement à cela, les nombreuses applications induisant des flux de contenu importants, et monopolisant donc beaucoup de bande passante, requièrent une faible latence. Sans parler du nombre croissant d’appareils et machines connectés qui génèrent des flux de données de plus en plus abondants, ni du besoin d’analyse de données intégrée qui en découle. L’Edge Computing permet aux entreprises d’éviter non seulement le risque induit par les problèmes de connectivité dans le cadre d’installations centrales dans le cloud, mais aussi les coûts élevés engendrés par la largeur de bande nécessaire pour les flux de données.
Davantage de garanties et de contrôle
L’Edge Computing regroupe la puissance informatique, le contrôle, le stockage et les applications à la périphérie du réseau, les rapprochant ainsi des utilisateurs finaux. Ce réseau peut être privé ou partiellement en ligne, comme dans un environnement de cloud computing. Les utilisateurs accèdent ainsi rapidement aux données et aux applications, tout en bénéficiant de meilleures possibilités de gestion (à distance), d’une plus grande fiabilité, d’un environnement plus sécurisé et de systèmes d’alimentation et de refroidissement plus durables.
Parmi les exemples concrets d’Edge Computing, on peut citer la réplique sur site de services dans le cloud, le stockage local de contenu gourmand en largeur de bande dans le cadre d’un système de distribution du contenu, et le regroupement des flux de données des appareils connectés.
Flexibilité d’implantation
Les possibilités d’implantation de l’Edge Computing sont infinies. L’implantation peut recourir à des appareils locaux pour des applications spécifiques (par exemple, des cloud storage gateways), ou à des centres de données de (plus) petite envergure. Ces derniers peuvent être locaux (1 à 10 racks) ou régionaux, construits sur site ou « préfabriqués », puis installés sous une forme prête à l’emploi. L’Edge Computing permet également de rendre les millions de « boîtiers informatiques » (petites salles serveurs et armoires de distribution) plus fiables et plus économiques.
À propos de Schneider Electric
Schneider Electric est un expert mondial dans le domaine de la gestion de l’énergie et de l’automatisation. L’entreprise a atteint en 2015 un chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros et emploie quelque 160.000 collaborateurs dans plus de 100 pays.
Visitez nous à Storage Expo, Stand 03.D060
Youtube
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé un chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros en 2015. Les 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation les plus complexes, leurs technologies, logiciels et services permettent à leurs clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités. Les technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On.
www.schneider-electric.be
Joris Verdickt
Vice President IT Business VP BeLux
Schneider Electric Belgium & Luxembourg
32 (0) 2 529 05 55
32 (0) 473 68 18 37
Joris.verdickt@schneider-electric.com
twitter.com/JVerdickt
Schneider Electric Belgium
Dieweg 3
B-1180 Bruxelles