Intégré à la solution d’urbanisation haute densité InfraStruxure, Air Flow Controler pilote intelligemment la production de froid pour réduire l’impact carbone et la consommation énergétique de la salle informatique chez SAP France
Rueil-Malmaison (France), le 9 avril 2015 – Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, a accompagné SAP France dans la conception du nouveau datacenter hébergeant son système d’information et ses applications métiers. Installé au 14ème étage de son nouveau siège, à Levallois-Perret, ses 80m² abritent une solution intégrée de 18 racks.
Le leader des applications d’entreprise poursuit en effet ses efforts pour devenir un modèle d’entreprise écologique, compatible avec les standards internationaux de l’économie durable reconnue conforme aux attentes de ses actionnaires, clients et employés.
SAP s’est ainsi engagé à améliorer en permanence ses performances économiques et environnementales, telles la réduction de ses émissions de carbone pour revenir aux taux des années « 2000 » d'ici les cinq prochaines années.
En 2013, SAP France décide de consolider ses activités sur un seul et même site
Dans ce contexte, SAP lance un appel d’offres pour sélectionner le prestataire qui pourra transformer un espace de bureaux de 80m² en un datacenter opérationnel en moins de 6 mois. Le cahier des charges comprend quelques contraintes : le datacenter doit être peu énergivore, intelligent, respecter la politique environnementale de SAP mais surtout être prêt lors de l’arrivée des premiers 400 collaborateurs en juillet 2014.
Schneider Electric a traité l’ensemble des infrastructures énergétiques, le refroidissement, la distribution et la protection électrique, le faux-plancher, l’urbanisation de la salle blanche, ainsi que la partie management avec le logiciel DCIM StruxureWare for Data Center.
« Schneider Electric nous a proposé une solution clé-en-main incluant un système de refroidissement innovant qui a été décisive dans le processus de sélection. Mais leur capacité à prendre en charge la conception complète de la salle serveurs a été un atout indéniable. C’est un réel avantage de n’avoir qu’un seul interlocuteur, cela nous a permis d’avoir une vision globale sur le planning », explique Joseph Cinquanta, IT Account Manager, SAP France.
Un refroidissement intelligent de nouvelle génération
Pour l’urbanisation de la salle informatique, Schneider Electric a proposé sa solution InfraStruxure : une offre intégrée, totalement personnalisable et modulaire, qui garantit la disponibilité et l’évolutivité du système d’information. Elle intègre la gestion de l’alimentation, du refroidissement et de l’environnement dans une conception optimisée en rack.
Le refroidissement de la salle est assuré par une combinaison complète de solutions qui comprend la production, la distribution mais également la gestion intelligente du froid.
La production de froid est garantie par des groupes froids Free-cooling Uniflair, installés sur le toit de l’immeuble et qui ont fait l’objet d’une livraison plutôt spectaculaire. En effet, la rue étroite dans laquelle est situé l’immeuble SAP France et ses 22 étages ont nécessité l’hélitreuillage des chillers qui a été réalisé avec un Super Puma !
La distribution du froid est assurée par le système de climatisation de précision InRow, inséré entre les baies. Ces unités captent la chaleur au plus près de la source d’émission, c’est-à-dire au niveau des serveurs. Couplé avec la solution EcoAisle, qui assure le confinement thermique de l’allée chaude, ce dispositif augmente le rendement des climatisations.
Véritable innovation Schneider Electric, Air Flow Controler relie les groupes froids installés sur le toit aux climatiseurs situés dans le datacenter. Ces derniers commandent le refroidissement uniquement quand cela est nécessaire, en fonction de paramètres mesurés dans le confinement : température, hygrométrie, débit d’air, évitant ainsi une déperdition importante de l’énergie.
Avec un tel dispositif, le datacenter de SAP France vise un objectif de PUE de 1,3.
La sécurité de l’alimentation électrique est prise en charge par des onduleurs modulaires Symmetra PX. Cette installation comprend par ailleurs 17 locaux techniques intégrant chacun 2 racks et un système de refroidissement InRow, installés à chaque étage pour la distribution horizontale de chaque plateau.
Le datacenter est piloté par StruxureWare for Data Center, la suite logicielle DCIM de Schneider Electric. Il génère des rapports d’activité automatiques, permettant à la DSI d’avoir une vision globale sur la consommation énergétique et d’être informée en temps réel en cas de problème.
Un datacenter livré clé en main en 6 mois
La réussite du projet et le respect d’un calendrier serré repose sur deux particularités inhérentes à SAP et à Schneider Electric.
Chez Schneider Electric on salue la coopération entre les différents services SAP : « La forte implication de la DSI de SAP aux côtés de l’installateur, tout au long du projet a permis la création en un temps record d'une salle informatique de pointe en termes d'efficacité énergétique et de disponibilité. », déclare Franck Laporte, Ingénieur commercial Datacenter chez Schneider Electric France.
Joseph Cinquanta met quant à lui en avant la capacité de Schneider Electric à porter l’intégralité d’un projet : « En 15 ans de métier, et 8 déménagements, c’est la première fois que je vois une solution opérationnelle le jour J avec un timing aussi serré! L’approche « All in one » présente indiscutablement des avantages ».
Le témoignage SAP est également disponible en vidéo sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=gvYKYuSvtMA
Détails de la configuration
- 2 Onduleurs modulaires Symmetra PX160 et PX96 évolutifs par module de 16 garantissant le meilleur rendement
- 18 racks NetShelter SX dans le datacenter + 34racks dans les locaux techniques
- 6 climatisations InRow nouvelle génération avec confinement de l’allée chaude & système "Air Flow Controler" + 17 climatisations InRow standard dans les locaux techniques
- Solution logicielle DCIM StruxureWare for Data Center – Modules Operation & Energy Efficiency
- Eclairage automatique LED, porte automatique
- 2 Groupes froids Free-cooling Uniflair
- Armoires et disjoncteurs Schneider Electric
- Faux-plancher Uniflair by Schneider Electric
A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux des Bâtiments résidentiels et non-résidentiels, Industries et Constructeurs de machines, Régies et Infrastructures et des Centres de données et Réseaux. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, productive et propre, ses 170 000 collaborateurs réalisent 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.fr
A propos de SAP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal mobile), les applications SAP permettent aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance dans un contexte concurrentiel.
Les applications et services SAP offrent à plus de 282 000 clients la possibilité d’être rentables, de s’adapter continuellement et de croître durablement. Pour plus d’informations, consultez le site www.sap.com/france.
Contacts Presse APCSchneider Electric
Contact: Yves Roy
Téléphone: +32 (0)2 37 37 932
yves.roy@schneider-electric.com