Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Qu'est-ce qu'un onduleur ?

Un onduleur est est généralement utilisée pour protéger du matériel tel que des ordinateurs, des serveurs, des centres de données, des équipements de télécommunication ou d'autres équipements électriques critiques où une coupure de courant inattendue pourrait causer des blessures, des décès, de graves interruptions de l'activité ou la perte de données. L'onduleur est utilisé dans de nombreuses applications informatiques, télécoms, commerciales et industrielles critiques, où elles protègent les équipements essentiels et où la continuité de l'alimentation est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
 

Onduleur industriel ou onduleur standard ?

Lors de la sélection d'un onduleur, il est essentiel de comprendre vos applications et leur criticité. Il existe deux types d'onduleurs : les onduleurs commerciaux et les onduleurs industriels. 

En général, un onduleur commercial est utilisé pour les opérations informatiques & commerciales, où un onduleur est conservé dans un environnement contrôlé tel que des salles informatiques, des centres de données et des environnements de bâtiments commerciaux. 

Les onduleurs industriels sont conçus pour le contrôle des processus critiques dans un environnement difficile, comme une centrale électrique, une raffinerie de pétrole, une usine de fabrication, etc.

Lire le blog

Onduleur et développement durable

L'onduleur Galaxy série V de Schneider Electric est un système d'onduleur triphasé durable, efficace, adaptatif, modulaire et résilient pour les centres de données, les applications commerciales et industrielles. Le Galaxy série V offre une protection fiable de l'alimentation pour les équipements stratégiques.  

  • Jusqu'à 99 % d'efficacité 
  • Empreinte environnementale la plus faible 
  • Réduction des coûts d'exploitation 
  • Conforme à la norme CEI 62040-3 Classe 1  

Découvrez comment le mode eConversion breveté de Schneider Electric offre jusqu'à 99 % d'efficacité

 

Découvrez notre solution d'alimentation critique pour les segments

Produits, logiciels et services

 

Onduleurs modulaires triphasés Easy UPS

 

Onduleur Easy UPS On-Line

Easy UPS triphasé en ligne

Onduleur triphasé Galaxy série V

 

Onduleur industriel

 

EcoStruxure Micro Data Centers

Contacter un expert

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Contacter un expert

Ressources

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Qu'est-ce qu'un système d’alimentation critique ?

Un système d'alimentation critique est un ensemble de solutions qui maintiennent l'équipement opérationnel et en ligne même en cas de coupure de courant, de fluctuation, de baisse de tension ou d'autres problèmes liés à l'alimentation principale. Dans de nombreux cas, ce système utilise une solution d'onduleur spécialisée qui fournit une alimentation de secours fiable aux équipements et systèmes critiques en cas de panne de courant ou d'autres perturbations. Cette solution de gestion de l'alimentation est idéale pour les secteurs tels que les soins de santé, la finance, l'informatique, l'agroalimentaire, l'eau et les eaux usées, et bien d'autres secteurs où une interruption de l'alimentation peut entraîner des dommages aux équipements, des pertes de données et des temps d'arrêt qui auront de graves conséquences.

Qu'est-ce que le système d'onduleurs ?

Un onduleur est une solution fiable qui sert à protéger tous les équipements et systèmes critiques en cas de panne de courant, de délestages ou d'autres perturbations. Ce système d'alimentation critique est essentiel pour toutes les industries qui ont besoin d'une alimentation électrique continue pour assurer leur bon fonctionnement. Nous pouvons distinguer les onduleurs industriels des onduleurs commerciaux. Bien qu'ils aient le même objectif, il existe des différences essentielles entre les deux. Les onduleurs industriels sont généralement conçus pour une utilisation intensive et sont destinés à alimenter les équipements et systèmes critiques. D'autre part, les systèmes d'onduleurs commerciaux se concentrent sur des applications à plus petite échelle telles que les bureaux, les magasins de vente au détail ou d'autres environnements de petite taille. L'utilisation de systèmes d'onduleurs durables est essentielle pour minimiser l'impact environnemental et réduire les coûts d'exploitation de l'entreprise.

Combien de types d'onduleurs existe-t-il ?

Nous pouvons distinguer trois types principaux d'onduleurs : en veille, ligne-interactive et en ligne. La principale différence réside dans la manière dont l'énergie circule dans l'unité. L'onduleur le plus simple, l'onduleur de secours, assure la protection contre la surtension et la sauvegarde de la batterie pendant les délestages. L'onduleur ligne-interactive est, quant à lui, plus complexe, car il assure une régulation supplémentaire de la tension. De plus, il peut supporter des surtensions. L'onduleur en ligne, qui est le type le plus avancé, introduit un conditionnement constant de l'alimentation. Il s'agit de la solution la plus performante car elle permet de gérer toutes les perturbations de l'alimentation.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.