Unsere Marken

Informationen zur Herstellergarantie für USV

Geschätzte Herstellergarantie für Ihre USV

Die APC-Produktgarantien basieren auf einem festgelegten Zeitraum ab dem Kaufdatum des Geräts. Wenn der Kaufbeleg nicht eingeholt werden kann, wird die Garantiedauer aus dem Herstellungsdatum des Geräts berechnet. Da mehrere Faktoren die Gültigkeit einer Garantie bestimmen, müssen Sie sich an das APC Customer Care Center wenden, um die genauesten Informationen zu erhalten.

Sie können das Herstellungsdatum Ihrer Einheiten anhand der Seriennummer Ihres Produkts selbst berechnen. Die dritte und vierte Ziffer geben das Jahr an, in dem Ihr Gerät hergestellt wurde, während die folgenden 2 Zeichen die Woche angeben, in der Ihr Gerät hergestellt wurde.

So finden Sie die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts

Die Modellnummer befindet sich nicht an der Vorderseite des Geräts, sondern auf einem Aufkleber an der Unter- oder Rückseite Ihres Produkts. Die Position des Aufklebers sowie die Buchstaben- und Zahlenfolgen sind je nach Modell und Produkttyp unterschiedlich.
APC Serial Number

So finden Sie das Herstellungsdatum

Wenn Ihre Seriennummer beispielsweise XX1915XXXXX lautet, bedeutet dies, dass Ihr Produkt im Jahr 2019 (XX19 15XXXXX) in der 15. (XX1915XXXXXX) Woche hergestellt wurde.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Produktgarantie oder zum Austausch?

Kontaktieren Sie uns
APC-Produkte werden durch umfassende Garantien und Richtlinien abgedeckt, um Ihnen die Sicherheit sofort zu gewährleisten. Abhängig von Ihrem Standort und/oder Produkt und soweit Ihr Produkt von APC für den Verkauf in Ihr Land/Ihre Region autorisiert wurde ("APC Distribution Channel"), können Sie über eine Herstellergarantie von ein bis drei Jahren verfügen. Denken Sie daran, dass Sie bei Ihrem Lieferanten sicherstellen müssen, dass Ihr Produkt aus dem APC-Vertriebskanal stammt. APC behält sich das Recht vor, diese Garantie abzulehnen, wenn festgestellt wird, dass Ihr Produkt nicht aus dem APC-Vertriebskanal stammt.

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten. Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!