{}

Unsere Marken

FAQs durchsuchen

Warum erscheint die Fehlermeldung: "Unplugged sensors" in DCE Version 7.4.3?

Device Definition Files (DDF) wurden in Data Center Expert 7.4.3 aktualisiert, um ein Problem in der Data Center Expert v7.4.0, v7.4.1 und v7.4.2 zu beheben.
Frühere Data Center Expert-Versionen sind nicht betroffen.

Die betroffenen Geräte haben doppelte Sensoreinträge in der Data Center Expert, wobei der Sensorstatus als "unplugged" gemeldet wird.

Die Werte für die folgenden Sensoren konnten nicht korrigiert werden, wodurch einige Sensoren in DCE 7.4.3 als nicht angeschlossen gemeldet wurden.

Sie können die nicht angeschlossenen Sensoren löschen, aber die historischen Sensordaten gehen dabei verloren. Andernfalls können Sie den Sensor im nicht angeschlossenen Zustand belassen, um historische Daten zu erhalten.

Sensor

Betroffene Modelle

Number of External Battery PacksSmart-UPS 1500/3000
Battery CurrentSymmetra PX 250/500 and Galaxy VM/VX 3-phase UPS
(Main/Bypass) Input Apparent Power - Phase (1-3)Symmetra PX 250/500 and Galaxy VM/VX 3-phase UPS
(Main/Bypass) Input Power - Phase (1-3)Symmetra PX 250/500 and Galaxy VM/VX 3-phase UPS
(Main/Bypass) Input Current Phase - (1-3)Smart-UPS VT/RT, Symmetra PX, Silcon and Galaxy 3-phase UPS
(Main/Bypass) Input Apparent Power TotalSymmetra PX, Symmetra 250/500 UPS, and Silcon UPS
Output Power VA - Phase (1-3)Smart-UPS VT/RT, Symmetra PX, Silcon and Galaxy 3-phase UPS
Output Peak Current - Phase (1-3)Galaxy VM/VX UPS
Output Current THD - Phase (1-3)Galaxy VM/VX UPS
Input Peak Current Phase - (1-3)Galaxy VM/VX UPS
Output Power Watts - Phase (1-3)Symmetra PX 250/500 and Galaxy VM/VX 3-phase UPS
Battery TypeGalaxy VM 180/200 UPS
Battery StatusSingle phase Smart-UPS and Matrix UPS

APC Austria

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Data Center Expert
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Data Center Expert