FAQs durchsuchen
Warum werden beim Einloggen in den PowerChute-Dienst Fehler angezeigt?
Problem:
Benutzer können sich in der WebUI der PowerChute Appliance mit dem Benutzer und dem Kennwort (insgesamt 10 Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, drei Zahlen und ein Sonderzeichen (#)) nur ein einziges Mal anmelden.
Nach dem Neustart des Dienstes ist das Einloggen nicht mehr möglich.
Lösung:
Es ist wichtig, dass der Benutzername für die Verbindung zur USV bzw. Netzwerkkarte immer derselbe ist, der auch für die Anmeldung in PowerChute verwendet wird.
Wenn PowerChute Network Shutdown auf einer VM installiert ist, müssen Sie den PowerChute-Dienst stoppen (systemctl stop PowerChute), die pcnsconfig.ini bearbeiten und isPCNSonVM = false in isPCNSonVM = true ändern.
Starten Sie dann den PowerChute-Dienst neu.
Testen Sie die Anmeldung nach der Änderung.
Beispiel: pcnsconfig.ini Datei:
[Networking]
protocol = https
httpPort = 3052
httpsPort = 6547
NetworkConfig = IPV4
VirtualInstall = VMWare
MulticastAddress =
IPv6NetworkConfig = unicast
localHostAddress =
UnicastAddress =
LockoutDuration = 120
LockoutFailCount = 3
ConfigComplete = true
isPCNSonVM = false