FAQs durchsuchen
Wie wird das Root Passwort bei einem NetBotz 750 zurückgesetzt?
1. Stellen Sie über SSH oder den Konsolenanschluss eine Verbindung zur Appliance her.
2. Trennen Sie die Appliance von der Stromversorgung und schließen Sie sie dann wieder an die Stromversorgung. Drücken Sie sofort eine beliebige Tate auf dem Computer.
Hinweis: Wenn Sie nach dem Wiederanschließen der Appliance an die Stromversorgung nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Taste sofort drücken, wird die Appliance in der normalen Weise neu gestartet.
env set resetpwd true
env save
boot
Warten Sie, bis der Neustart des Systems abgeschlossen ist.
5. Trennen Sie die Appliance von der Stromversorgung und schließen Sie sie dann wieder an die Stromversorgung an. Drücken Sie sofort eine beliebige Taste auf dem Computer.
Hinweis: Wenn Sie nach dem Wiederanschließen der Appliance an die Stromversorgung nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Taste sofort drücken, wird die Appliance in der normalen Weise neu gestartet.
env delete resetpwd
env save
boot
Warten Sie, bis der Neustart des Systems abgeschlossen ist.
!!! Hinweis: Wenn Sie Schritt 5 und 6 nicht ausführen, wird das Root-Passwort bei jedem Neustart der Appliance zurückgesetzt. !!!