FAQs durchsuchen
Warum werden die Sensoren am NetBotz nicht erkannt?
Es können bis zu sechs NetBotz Rack Sensor Pod 150 (NBPD0150) und bis zu acht Temperatur-/ Feuchtigkeitssensoren mit Digitalanzeige (AP9520TH) an A-Link-Ports kaskadiert werden.
Ursache und Lösung:
Wenn mehrere Geräte wie z.B. NetBotz Rack Sensor Pod 150 [NBPD0150] und Temperatur-/ Feuchtigkeitssensoren mit Digitalanzeige [AP9520TH] auf dem A-Link-Bus verkettet sind, ist eine zusätzliche Stromquelle (Stromversorgung 100–240 VAC / 24 VDC – AP9505i) erforderlich.
Diese kann an den 24-V-Gleichstrom-Eingang an einem NetBotz Rack Sensor Pod 150 angeschlossen werden.
Veröffentlicht für:APC Austria
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: