{}

Unsere Marken

FAQs durchsuchen

Welche Überprüfungen können durchgeführt werden,wenn eine Smart UPS nicht startet ?

  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien lt. Handbuch angeschlossen haben (alle USVen werden mit nicht angeschlossenen Batterien ausgeliefert)
  • Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Anschlusskabels;  wechseln Sie dieses ggf. aus
  • Schliessen Sie die USV an eine andere Steckdose an / Überprüfen Sie mit einer Lampe o.ä. , ob Spannung an dieser Steckdose anliegt
  • Drücken Sie den Knopf für die Gerätesicherung ("RESET" an der Gehäuserückseite)
  • Entfernen Sie sämtliche Last von der USV und das serielle Kabel; entfernen Sie ggf. eingebaute Smart-Slot Karten
  • Versuchen Sie einen Kaltstart  (Entfernen Sie alle Geräte von der USV, nehmen Sie diese vom Netz und drücken 5-10 Sekunden auf den Einschaltknopf bis ein Piepton zu hören ist;  lassen Sie den Einschaltknopf los, sobald ein Piepton zu hören ist)
  • Prüfen Sie, ob Sie ein Klicken hören, wenn Sie die USV einstecken und ob die Sensitivity-LED (sofern vorhanden) auf der Gehäuserückseite (schwach) leuchtet.
Sollte dies der Fall sein,  laden Sie die Batterien der USV  ca.  12  bis 24 Std. auf.

APC Austria