Qu'est-ce que le logiciel de gestion d'onduleur ?
APC PowerChute™ est un logiciel de gestion d'onduleur qui permet l'arrêt progressif des systèmes et offre des fonctionnalités de gestion de l'énergie. Lors d'une perturbation électrique, le logiciel PowerChute vous permet d'arrêter à distance vos dispositifs connectés critiques, empêchant d'éventuelles pertes ou altérations de vos données.
Le logiciel PowerChute vous offre une tranquillité d'esprit à la maison ou au bureau.
Protégez et empêchez la perte de données : assure la sécurité et la résilience des données lors de perturbations électriques prolongées
Activez la disponibilité proactive : un démarrage sans surveillance garantit la disponibilité immédiate lorsque les conditions d'alimentation sont rétablies
Intégration aux systèmes de gestion d'entreprise existants : la prise en charge multiprotocole permet une intégration flexible de la solution
Quel logiciel de gestion d'onduleur dois-je utiliser ?

PowerChute Serial Shutdown
Logiciel de gestion d'onduleur, arrêt progressif et gestion de l'énergie pour ordinateurs de bureau, serveurs et stations de travail via des connexions série ou USB dédiées. Protégez votre domicile, votre bureau à domicile ou votre petite et moyenne entreprise et préparez-vous aux perturbations électriques inattendues avec PowerChute Serial Shutdown. Compatible avec nos onduleurs pour particuliers et bureaux et nos onduleurs pour réseaux et serveurs.

PowerChute Personal Edition
PowerChute Personal Edition est désormais remplacé directement par PowerChute Serial Shutdown. Maintenez la connexion de vos appareils critiques domestiques et de bureau à domicile. Protégez vos données personnelles et professionnelles et prolongez la durée de vie de votre ordinateur haut de gamme avec PowerChute Serial Shutdown, compatible avec les modèles Back-UPS.

PowerChute Business Edition
PowerChute Business Edition est désormais remplacé directement par PowerChute Serial Shutdown. Assurez la protection de votre petite et moyenne entreprise et préparez-vous aux perturbations électriques imprévues avec PowerChute Serial Shutdown, compatible avec les modèles Smart-UPS.

PowerChute Network Shutdown
Bénéficiez de l’arrêt progressif et sans supervision des serveurs physiques et des machines virtuelles, protégez l'intégrité des données et réduisez les temps d'arrêt du système pendant les événements critiques grâce à PowerChute Network Shutdown, compatible avec les modèles Smart-UPS dotés d’une carte de gestion réseau.
Comment fonctionne l'arrêt progressif de l'onduleur ?
1. Lors de perturbations électriques qui se prolongent au-delà de la durée de l'alimentation de secours de l'onduleur, PowerChute déclenche l'arrêt progressif et sans surveillance de vos équipements connectés (PC, serveurs).
2. Dans les environnements d'entreprise, PowerChute Network Shutdown assure l'arrêt des machines virtuelles (VM) dans l'ordre approprié. Cette fonctionnalité préserve la disponibilité en permettant la poursuite des charges de travail sur les machines virtuelles, en les déplaçant vers des hôtes non affectés par la coupure de courant. La migration séquencée protège votre système des risques de perte et de corruption des données.
3. Lorsque le courant est rétabli, l'onduleur s'allume et se remet à alimenter les serveurs. Lorsque les serveurs sont à nouveau actifs, PowerChute Network Shutdown peut détecter des conditions stables, puis démarrer les services en cluster et les machines virtuelles.
En quoi consiste le processus d'installation ?
Serial Shutdown
Connectez le câble USB APC au port USB de votre PC ou de vos serveurs. Téléchargez ensuite le logiciel directement sur votre ordinateur. Cette opération ne prend que quelques minutes. À partir de là, le logiciel reconnaît l'onduleur. Suivez les instructions du guide d'installation.
Network Shutdown
PowerChute Network Shutdown fonctionne de concert avec la carte de gestion réseau (NMC) de Schneider Electric pour communiquer avec l'onduleur afin de protéger les environnements physiques et virtuels. Chaque Smart-UPS a besoin de sa propre carte de gestion réseau pour communiquer avec le logiciel PowerChute. PowerChute doit s'exécuter sur un serveur Windows/Linux/autre pour contrôler le système.
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.