FAQを参照する
PowerChute Business Edition for Winodws v9.1.1 エージェントのインストール手順
PowerChute Business Edition v9.1.1 のサポートは終了させていただきました
PowerChute Business Edition for Windows v9.1.1のエージェントのインストール手順です。
【はじめに】
[ 事前準備 ]
ソフトウェアのパッケージに同梱されているライセンスシートから、
インストールファイルをダウンロードしてください。
なお、必要に応じダウンロードしたファイルはバックアップしてください。
PowerChute Business Edition for Windows v9.1.1 へのインストールについては
以下のような手順にてインストールを開始ください。
[ 手順 ]
1. インストールファイルをコンピューターの任意のローカルディレクトリにコピー
2. UPSとコンピューター間にシリアルケーブルを接続 *1
3. launch.exeを実行し PowerChute Business Editionをインストール
*1 Smart-UPS LCD SMT, SMXシリーズの場合はUPSに同梱されたシリアルケーブルを利用ください。
Smart-UPS SUAシリーズの場合はソフトウェアに同梱されたシリアルケーブルを利用ください。
Smart-UPS SUAシリーズ 及び UPS Interface Expander 2 (製品型番: AP9624) を利用した場合は、
v9.0.3がインストールされます。
[ ファイル ]
Webページからインストールファイルをダウンロード頂き、launch.exeを実行します。
[ インストール手順 ]
1. インストール開始画面
製品のインストール画面にて [エージェント] 欄の [ インストール ] を選択します。
2. UPSとの接続状態を確認
UPSとの接続状態を確認しております。
"手動によるUPSの選択" の画面が表示されましたら以下リンク先をご参照ください。
参考: PowerChute Business Edition for Winodws v9.x をインストール時、手動によるUPSの選択画面が表示された場合の対処方法
3. サーバー、コンソールのインストールの確認 | |
| 本メッセージが表示されたら [ OK ] を選択します。 |
4. エージェントのインストールウィザード開始画面 | エージェントのインストールウィザードが起動したら [ 次へ> ] を選択します。 |
5. ソフトウェア使用許諾契約書 | ソフトウェアの使用許諾となります。 内容を確認のうえ、承諾の場合 [ はい ] をクリックし次に進んでください。 |
6. インストール先指定 | インストール先を指定してください。 デフォルトは C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition です。 |
7. インストールタイプの選択 | 通信ポートの自動検出を実施もしくは手動での設定を選択してください。 [ はい ] : 通信ポートの自動検出 [ いいえ ] : 通信ポートUPSの手動設定 * [ いいえ ] はUPS Interface Expander 2(製品型番: AP9624) 及び 2-Port Interface Expander Card(製品型番: AP9607[販売終了製品]) と 通信しているコンピューターに当該ソフトウェアをインストールの際に 選択してください。 |
8. ユーザー名, パスワードの設定 | 任意のユーザー名、パスワードを入力してください。 入力完了しましたら、[ 次へ ] を選択します。 使用できない文字: 「スペース (空白)」「* (アスタリスク)」「: (コロン)」「” (ダブルクォーテーション)」 ・PowerChute Business Edition サーバをインストールの際にも 本ユーザー名、パスワードは必要となりますので、メモに控えてください。 ・ユーザー名、パスワード共に 3文字以上 16文字以内となります。 |
9. ファイルインストール | ファイルのインストールを行っています。 そのままお待ちください。 |
10. ファイヤウォールの設定 | 本メッセージが表示されたら [ OK ] を選択します。 |
11. インストール完了 | インストール完了です。 [ 完了 ] をクリック、インストールを終了してください。 |
公開先:APC 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: