Guida per la scelta dell'UPS più adatto alle tue necessità
Cos'è un UPS?
L'UPS (Uninterruptible Power Supply), o gruppo di continuità, è un'apparecchiatura che protegge l'alimentazione dei dispositivi elettronici collegati. Quando l'alimentazione si interrompe oppure oscilla oltre i livelli di sicurezza, l'UPS fornisce istantaneamente una riserva pulita di alimentazione a batterie proteggendo dai picchi le apparecchiature sensibili collegate.
APC, marchio di punta di Schneider Electric, propone UPS per computer e periferiche, reti e server, e Data Center e infrastrutture.
Quali sono i vantaggi di un UPS a casa o in azienda?
Ambienti domestici: I dispositivi elettronici indispensabili per le comunicazioni, la sicurezza e lo svago potrebbero subire danni o guasti a causa di blackout improvvisi, oscillazioni della tensione e altri disturbi elettrici. L'UPS garantisce la protezione e l'alimentazione di riserva per vari dispositivi elettronici:
Ambienti aziendali: Le interruzioni causate dai blackout sono particolarmente frustranti, ma possono anche causare gravi ripercussioni finanziarie per le aziende. Ogni anno vengono persi miliardi di dollari a causa dei blackout provocati da disturbi elettrici che un UPS avrebbe potuto impedire. Aziende Fortune 1000:
Costo annuo medio per le interruzioni impreviste: da 1,25 a 2,5 miliardi di dollari
Costo orario medio di un guasto all'infrastruttura: 100.000 dollari
Costo orario medio di un guasto di un'applicazione critica: da 500.000 a 1 milione di dollari
La limitata capacità di produrre profitti durante le interruzioni potrebbe creare gravissimi problemi finanziari alle piccole e medie imprese.
Le apparecchiature elettroniche sono caratterizzate da una massima potenza nominale (watt) e una massima tensione nominale (volt-ampere), vale a dire che non tollerano potenze o tensioni superiori ai massimi valori nominali. I watt si riferiscono alla massima potenza assorbita dall'apparecchiatura, mentre i volt-ampere rappresentano il prodotto della tensione applicata alle apparecchiature per la corrente assorbita da tali apparecchiature.
Per i computer e gli UPS, i watt (W) e i volt-ampere (VA) nominali possono variare sensibilmente, anche se i VA nominali sono sempre uguali o maggiori ai watt nominali. Il rapporto tra W e VA viene detto "fattore di potenza" e viene espresso con un numero (ad es. 0,8) o una percentuale (ad es. 80%). Per il dimensionamento di un UPS in base a requisiti specifici, il fattore di potenza è fondamentale. Generalmente, la capacità di uscita in watt di un UPS deve essere il 20-25% in più rispetto alla potenza totale assorbita dalle apparecchiature collegate.
Quanta autonomia occorre per le apparecchiature collegate?
Dipende dalle apparecchiature da proteggere con l'UPS. Per autonomia si intende il tempo per cui un UPS è in grado di alimentare le apparecchiature collegate in caso di blackout. Maggiore è il numero di apparecchiature collegate all'UPS, minore è l'autonomia, per cui è importante che l'UPS fornisca l'alimentazione di riserva solo alle apparecchiature più critiche.
Quali sono le principali caratteristiche da valutare nella scelta di un UPS?
Caratteristiche di base
Batterie sostituibili dall'utente: incrementano la disponibilità, dal momento che le batterie possono essere aggiornate o sostituite da utenti esperti.
Prese con protezione dai picchi: proteggono le apparecchiature elettroniche secondaria dalle scariche e dai picchi senza ridurre la corrente delle batterie utilizzata per le apparecchiature elettroniche principali in caso di blackout.
Spia di guasto del cablaggio dell'edificio: spia a LED che segnala pericolosi problemi di cablaggio dei circuiti sotto traccia.
Prese distanziate con blocco trasformatore: proteggono le apparecchiature senza bloccare l'accesso ad altre prese.
Autodiagnostica automatica: controllo periodico delle batterie che identifica in anticipo le batterie da sostituire.
Caratteristiche avanzate
Regolazione automatica della tensione (AVR): garantisce un'elevata disponibilità correggendo condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare le batterie.
Uscita sinusoidale pura a batteria: simula la potenza della rete per garantire il massimo livello di compatibilità per i server e l'elettronica sensibile con la correzione attiva del fattore di potenza.
SmartSlot: tecnologia che consente di personalizzare le funzioni dell'UPS tramite schede di gestione rete.
Autonomia scalabile: aggiunge ulteriore autonomia in base alla necessità, tramite gruppi batterie esterne.
Condizionamento dell'alimentazione: protegge i carichi collegati da scariche, picchi, fulmini e altri disturbi elettrici.
Caratteristiche ottimali
Regolazione dei punti di trasferimento della tensione: ottimizza la durata utile delle batterie ampliando la finestra della tensione di ingresso o limitando la regolazione della tensione in uscita.
Carica con compensazione della temperatura: prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base alla temperatura delle batterie.
Gestione intelligente delle batterie: ottimizza il rendimento, la durata e l'affidabilità delle batterie tramite la carica intelligente di precisione.
Segnalazione preventiva dei guasti: analizza in anticipo i potenziali guasti in modo da poter sostituire i componenti senza dover attendere che si guastino.
Batterie esterne plug-and-play: alimentazione pulita e ininterrotta con l'aggiunta di autonomia supplementare all'UPS.
In quali casi l'UPS fornisce protezione?
Nelle reti elettriche commerciali, costituite da migliaia di chilometri di linee di trasmissione, si verificano molti problemi di alimentazione causati da eventi meteorologici (ad es. uragani, tempeste magnetiche, neve, ghiaccio, inondazioni), guasti delle apparecchiature e incidenti stradali.
Per ulteriori informazioni sui vari tipi di problemi dell'alimentazione, consulta il nostro white paper "Le sette differenti problematiche relative all'alimentazione elettrica"
Riserva a batterie e protezione dai picchi per computer, reti domestiche, storage esterno, periferiche di gioco, server domestici e altre apparecchiature.
Protezione dell'alimentazione trifase con soluzioni totalmente integrate per vaste reti aziendali, data center, sistemi mission-critical, processi produttivi e industriali.
Sistemi di alimentazione sicura per applicazioni monofase particolari, ad esempio controlli industriali, energie rinnovabili, ambienti marittimi, telecomunicazioni e altre configurazioni.