Nuestras marcas

Anuncio de productos Smart-UPS On-Line

Las nuevas unidades Smart-UPS Online de Schneider Electric constituyen la primera línea monofásica con función de corrección del factor de potencia

Londres, 10   de junio de 2014:  Schneider Electric, líder en gestión de energía y soluciones de alimentación para aplicaciones críticas, anunció el lanzamiento de su nueva línea de unidades Smart-UPS Online de APC by Schneider Electric de entre 5 y 10 kVA. Las unidades de entre 6 y 10 kVA constituyen la primera línea de UPS monofásicas con función de corrección del factor de potencia, mientras que las UPS de 5 kVA brindan un factor de potencia de 0,9.

Bill Manning, Vicepresidente para Business Power Solutions en Schneider Electric, comentó: “Ante el costo elevado de la energía y la preocupación por la eficiencia, los profesionales informáticos y de infraestructura buscan maneras de minimizar el desperdicio garantizando una mejor adecuación de la infraestructura a los requisitos de la carga. Nuestras UPS con corrección del factor de potencia ayudan a reducir el desperdicio y la complejidad asociada a determinar la protección de energía necesaria. La corrección del factor de potencia posibilita que se suministre mayor potencia real a las fuentes con factor de potencia corregido activo conmutadas que suelen alimentar la mayoría de los servidores informáticos y equipos de red".

La nueva Smart-UPS Online ofrece energía de alta calidad y rendimiento eficiente en un formato compacto. Su diseño flexible permite que las unidades sean configuradas para aplicaciones de montaje en rack o autónomas, y sean fáciles de instalar, operar y mantener en casi cualquier entorno. La línea se distribuye con una tarjeta de gestión de redes incorporada, que posibilita el conveniente agregado de nuevos accesorios y opciones de comunicación.

La nueva Smart-UPS Online de APC, ideal para una amplia gama de aplicaciones –desde salas de gestión de redes y de servidores hasta sucursales y entornos que requieren energía segura–, emplea la topología online de doble conversión. Este diseño de alta disponibilidad, en el que la potencia de salida que brinda el inversor se regula continuamente, implica que la UPS puede usarse para proteger equipos no resilientes ante la mínima interrupción de tensión o variación de frecuencia (por ejemplo, los dispositivos con suministro de energía lineal tan frecuentes en las industrias de procesos y control).

Sin embargo, como la mayoría de las computadoras y equipos de red pueden seguir funcionando tras interrupciones de tensión breves (>20 ms), las unidades Smart-UPS Online pueden operar en un modo "ecológico" de alta eficiencia. En estado estable, se saltean las operaciones de doble conversión para que la UPS brinde hasta 97% de eficiencia*. Además de reducirse el consumo y el costo, así disminuye el nivel de enfriamiento requerido ya que se reduce la pérdida de calor de la unidad. La disminución del calor también conduce a la extensión de la vida útil de componentes clave como las baterías.

La pantalla LCD gráfica con retroiluminación multicolor permite conocer de un vistazo y en tiempo real el estado de la UPS. Asimismo, brinda información de diagnóstico y registros que pueden ser útiles para identificar problemas energéticos antes de que generen tiempos de inactividad. Para potenciar aun más la operación eficiente y el monitoreo de energía, las unidades también incluyen un medidor de energía incorporado.

La nueva línea de Smart-UPS Online provee además gestión inteligente de baterías con reemplazo predictivo que se ajusta continuamente para aumentar la vida útil de la batería, permite que los usuarios verifiquen la integridad de cada batería (incluidas las de paquetes externos) y brinda advertencias avanzadas cuando es necesario reemplazar baterías. En caso de fallas, la interfaz del usuario permite identificar la batería que presentó el problema y, en caso de ser necesario, le recomienda al usuario que reemplace también otras baterías. Las baterías pueden reemplazarse en caliente y sin interrumpir las operaciones.

La nueva línea fue diseñada con la función de recarga rápida, que posibilita tiempos productivos extensos en instalaciones en las que los problemas energéticos crónicos pueden ocasionar numerosos cortes de suministro en un período breve. Además, la UPS puede funcionar con o sin la batería cargada para garantizar el reinicio de la carga cuando se restablece el suministro de red.

Para inspirar confianza y brindar tranquilidad, la nueva UPS Smart-UPS Online se distribuye con una garantía por tres años. Para más información, visite www.schneider-electric.com y www.apc.com

Acerca de Schneider Electric
Como especialista global en gestión de energía con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece soluciones integradas para diversos segmentos del mercado, que incluyen posiciones de liderazgo en compañías eléctricas e infraestructuras, industrias y fabricación de máquinas, edificios no residenciales, centros de datos y redes, y en aplicaciones residenciales. Dedicados a brindar seguridad, confiabilidad, eficiencia, productividad y conducta ecológica en materia de energía, los más de 150.000 empleados del Grupo realizaron ventas que alcanzaron los 24.000 millones de euros en 2013, mediante un compromiso activo de ayudar a las personas y a las organizaciones a aprovechar al máximo su energía.

www.schneider-electric.com

Nota del editor
*Si mientras la unidad opera en modo “ecológico” la calidad del suministro de red se reduce a niveles por debajo de los valores configurables, la UPS volverá de manera inmediata y automática al modo on line en menos de 10 ms.

Para acceder a las últimas noticias de Schneider Electric

Haga clic aquí

¿Necesitas ayuda?

Centro de soporte

Obtén respuestas por tu cuenta al probar nuestras herramientas de soporte digital.

Busca preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente al distribuidor o revendedor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra tu batería de reemplazo

Encuentra la batería de reemplazo para tu UPS original de APC.

Comunícate con nosotros

Conéctate con nosotros para obtener ayuda a la hora de elegir el producto adecuado o para solucionar problemas y hacer instalaciones. Lunes a viernes, de 8 a. M. A 5 p. M. CDT.