Nuestras marcas

Schneider Electric lanza APC Mobile Power Pack

Schneider Electric lanza APC Mobile Power Pack: paquetes de baterías externas para teléfonos smartphone y dispositivos que se cargan mediante un cable USB

Aproveche mejor su dispositivo móvil: disponga de más tiempo para su vida social, los juegos que le gustan o su día de trabajo.

LONDON - November 4, 2014 - Schneider Electric presentó la línea APC Mobile Power Pack de paquetes de baterías externas de alta capacidad y alta eficiencia. APC Mobile Power Pack está diseñado para cargar en forma portátil todos los teléfonos smartphone y tablets, o cualquier dispositivo que pueda cargarse mediante un cable USB. Las nuevas baterías externas livianas permiten utilizar una variedad más amplia de aplicaciones durante más tiempo, incluidas aplicaciones que consumen mucha energía y utilizan servicios de localización y GPS.

Jonathan Chiu, Vicepresidente de la división IT Business de Schneider Electric Hong Kong y Macao, expresó: “Todos precisamos baterías más duraderas en algún momento, ya sea en casa, durante viajes o en el trabajo. APC Mobile Power Pack fue diseñado para garantizar que podamos utilizar las aplicaciones que necesitamos en el momento en que las necesitamos, y eso significa poder descargar correos electrónicos y documentos, twittear, acceder a cuentas de juegos o cargar fotos y videos en medio de un recital. Disponer de APC Mobile Power Pack significa no tener que estar pendiente del indicador de batería porque el dispositivo tiene una pantalla grande de alta resolución”.

El paquete de baterías externas APC Mobile Power Pack está disponible en dos tamaños: M5 (5000 mAh) y M10 (10.000 mAh). El más pequeño, M5, pesa 142 gramos, mide 108 mm x 65 mm x 15 mm y almacena la energía suficiente para cargar dos veces un teléfono smartphone promedio. Por otro lado, el paquete M10 pesa 243 gramos, mide 147 mm x 89 mm x 14 mm y proporciona la energía suficiente para cargar una vez una tablet o cuatro veces un teléfono smartphone.

Disponible en un moderno acabado blanco o negro brillante de alta clave, el paquete APC Mobile Power Pack combina perfectamente con los dispositivos inteligentes elegantes de hoy. El paquete incorpora la tecnología de baterías de litio polímero, que pueden cargarse el doble de veces que las de ion de litio, para garantizar una vida útil duradera y confiable.  En forma externa, APC Mobile Power Pack proporciona dos conexiones de salida USB que permiten cargar dos dispositivos en forma simultánea, y un indicador de capacidad de batería de 4 LED.

El paquete de baterías se carga mediante un microconector USB suministrado, y el tiempo de carga suele ser de 4 horas (M5) u 8 horas (M10). Ambas baterías externas son altamente eficientes para almacenar cargas y se pueden dejar en fundas de computadoras portátiles, bolsas de mano, mochilas y similares durante semanas sin que se produzca una pérdida de energía significativa. Cuando el usuario lo necesita, puede contar con que APC Mobile Power Pack pondrá sus dispositivos en marcha en forma confiable. Tanto el M5 como el M10 trabajan cargando la batería interna del dispositivo para no tener que recurrir al suministro de la red eléctrica.

Schneider Electric también ha incorporado funciones de protección importantes para asegurar el funcionamiento seguro y prolongado de APC Mobile Power Pack. Chiu explicó: “Muchas baterías externas de bajo costo disponibles en el mercado no incorporan controles de protección contra problemas comunes como la sobrecarga, la descarga excesiva o las altas temperaturas. Estas condiciones pueden provocar la degradación prematura de la batería, el sobrecalentamiento o incluso la fundición en circunstancias extremas. El Módulo de circuitos de protección (PCM) de APC Mobile Power Pack resguarda el dispositivo contra los problemas que surgen como resultado de todo lo anterior, y contra la sobrecarga de corriente de celdas, la sobrecarga o cortocircuito del puerto USB y la corriente oscura ultra baja”.

Acerca de Schneider Electric
Como especialista global en gestión de energía con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece soluciones integradas para diversos segmentos del mercado, que incluyen posiciones de liderazgo en compañías eléctricas e infraestructuras, industrias y fabricación de máquinas, edificios no residenciales, centros de datos y redes, y en aplicaciones residenciales. Dedicados a brindar seguridad, confiabilidad, eficiencia, productividad y conducta ecológica en materia de energía, los más de 150.000 empleados de la Empresa generaron ingresos por 24.000 millones de euros en 2013, mediante un compromiso activo de ayudar a las personas y a las organizaciones a aprovechar al máximo su energía.

www.schneider-electric.com

Para acceder a las últimas noticias de Schneider Electric

Haga clic aquí

¿Necesitas ayuda?

Centro de soporte

Obtén respuestas por tu cuenta al probar nuestras herramientas de soporte digital.

Busca preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente al distribuidor o revendedor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra tu batería de reemplazo

Encuentra la batería de reemplazo para tu UPS original de APC.

Comunícate con nosotros

Conéctate con nosotros para obtener ayuda a la hora de elegir el producto adecuado o para solucionar problemas y hacer instalaciones. Lunes a viernes, de 8 a. M. A 5 p. M. CDT.