O APC PowerChute™ é um software de gerenciamento de nobreaks que permite desligamentos suaves do sistema e fornece recursos de gerenciamento de energia. Durante uma interrupção elétrica, o software PowerChute permite desligar remotamente os dispositivos críticos conectados, evitando a possível perda ou corrupção de dados.
O software PowerChute proporciona tranquilidade em casa ou no escritório.
Proteja e evite a perda de dados: Fornece segurança e resiliência de dados durante distúrbios de energia de elétrica prolongados
Habilite um tempo atividade pró-ativo: Uma inicialização autônoma garante o tempo operacional assim que as condições de energia forem restauradas
Integração com os sistemas de gerenciamento empresarial existentes: O suporte a vários protocolos permite integração flexível de soluções
Qual Software de Gerenciamento de Nobreaks devo usar?
Como funciona o desligamento suave por no-break?
1. Durante distúrbios de energia prolongados que vão além da duração do backup do no-break, o PowerChute ativa o desligamento automático e suave dos equipamentos conectados (PC e servidores).
2. Em ambientes corporativos, o PowerChute Network Shutdown garante que as máquinas virtuais sejam desligadas na sequência correta. Esse recurso mantém o tempo de atividade, permitindo que as cargas de trabalho em máquinas virtuais continuem em execução, movendo-as para hosts que não são afetados pela queda de energia. A migração faseada protege contra a possível perda e corrupção de dados.
3. Quando a energia é restabelecida, o no-break liga e começa a fornecer energia para o(s) servidor(es). Após os servidores retornarem à operação, o PowerChute Network Shutdown poderá detectar condições estáveis e, em seguida, iniciar os serviços de cluster e as máquinas virtuais.